ABBは、インペリアルカレッジ・ロンドンと協力して、化学工学を専攻する学生に、炭素回収のさまざまなプロセスについてトレーニングを行うため、現実的なテストベッドを提供する最先端のパイロットプラントを建設しました。ABB Ability™は、デバイス、システム、ソリューション、サービス、およびプラットフォームを持つ、デバイスからクラウドに至るまで、業界を超えた当社の統一されたデジタル機能であり、顧客がより多くのことを知り、より多くのことを行い、共により良い成果をあげることを可能にします。この施設には、ABB Ability™ System 800xA制御システムと、ABBの測定機器および分析機器が総合的に配列装備されており、プラントの性能および炭素回収プロセスが実行される条件を監視および測定します。今回のアップグレードは、クラウド技術を活用したプラントの運転・保守の新しい時代を告げるものです。
教育・研究施設としてのプラントの大きな成功に基づいて、ABB Ability™テクノロジはサイトのメンテナンス間隔を減らすことにより、プラントの物理的な有用性を高めることができます。典型的には、膨大な数のセンサが毎年点検・保守されますが、これらの保守訪問を場合によっては排除することができ、最も重要な測定については隔年で実施することができます。myABBのビジネスポータルを通じて、クラウド経由で24時間、週7日間、装置の状態にアクセスでき、学生はどこからでも工場データにアクセスできるようになっています。
多数のクラウドベースのデジタルソリューションが、測定装置の検証を行う画期的なABB Ability™と共にこのプラントに組み込まれています。ABBのスマート計装内の豊富な内部診断データおよびABBのFDIパワード・フィールド・インフォメーション・マネージャ利用して、機器が特定の精度限界内で動作しているかどうかを計算できるアプリケーションが開発されました。ABBは20年以上前にこの検証技術を発明しましたが、現在ではクラウドベースの検証技術を先駆けて開発し、次のレベルに移行しています。
Edgeコンピューティングテクノロジを利用して、デバイスの診断情報はクラウドに自動的に送信されます。従来、プラントのオペレータは、品質管理システムの要求事項または現地の規制に従って、通常、年に一度、計装機器を検証または校正するようにしていましたが、現在では、いつでも自動検証試験を実施することができます。
これらの試験を例として日常的に実施することは、問題がプロセス停止状態にエスカレートする前に、装置が最高の性能で動作していることを確実にし、性能のいかなる劣化も識別できるようにするのに役立ちます。
Verificationは、長い間電磁流量計の試験に使用されてきましたが、計測機器用のABB Ability™ Verificationを通して、他の計装装置のVerificationも試験することができます。このソリューションは、費用対効果が高く、信頼性が高く、簡単なメンテナンス方法を必要とするオペレータに広く価値あるサービスを提供します。またABBの「測定・分析を容易に」の理念を構築するものです。
この工場を担当する化学工学部のDiscovery Spaceの所長であるDr. Daryl R Williams氏は、。
「パイロットプラントへのこの重要な改善は、プラントのダウンタイムを最小限に抑えるだけでなく、学生達が将来のプロセスプラントの運営と保守を変革する新しいクラウドとリモートアクセスベースの技術を直に学ぶことができるでしょう。」
インペリアルカレッジについて
インペリアルカレッジ・ロンドンは世界有数の大学です。同大学の1万7,000人の学生と8,000人のスタッフが、科学、医学、工学、ビジネスにおける知識のフロンティアを拡大し、彼らの発見を私たちの社会の利益に結びつけています。
『Times Higher Education』によれば、英国で最も国際的な大学であるインペリアルは、150を超える国々と学術的な結びつきを持っています。ロイターは、優れた起業家的文化と産業界との結びつきから、同大学を英国で最も革新的な大学と命名しました。
https://www.imperial.ac.uk/
ABBについて
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex)は、電化製品、ロボット工学、モーション、産業用自動化、電力グリッドにおいて先駆的な技術リーダであり、世界中の公共事業、産業、運輸・インフラの顧客にサービスを提供しています。130年以上に及ぶイノベーションの歴史が続く今日、ABBは、2つの明確なバリュー・プロポジションをもって、産業のデジタル化の未来を描いています。すなわち、どの発電所からも電力をどのようなプラグに供給し、天然資源から最終製品に至る産業を自動化することです。ABBは、フォーミュラE (FIA国際モータースポーツクラス)のタイトルパートナとして、e-mobilityの境界線を押し広げ、持続可能な未来に貢献しています。ABBは約13万5000人の従業員を擁する100か国以上で事業を展開しています。www.abb.com