compressed_image

ABB-free@home® – Kada dom postane pametan bez kablova

Zamislite dom u kojem tehnologija ne remeti estetiku prostora, već je diskretno utkana u svakodnevni život. Dom koja vas prepoznaje, prati vaše navike i prilagođava se svakoj promeni ritma života, bilo da projektujete novu zgradu, investirate u montažnu kuću ili renovirate stan – sistem ABB-free@home® spaja jednostavnost, fleksibilnost i raznoliku funkcionalnost, i to u verzijama koje su podjednako pogodne za nove projekte i renoviranja.

 

ABB OneTouch – centar pametnog doma

Zamislite uređaj koji svojim dizajnom oplemenjuje prostor, dok istovremeno postaje centralna komandna tačka vašeg pametnog doma. Na ekranu ovog elegantnog panela od sedam inča moguće je kontrolisati osvetljenje, roletne, sobnu temperaturu, muziku i unapred podešene scene, ali i pratiti video komunikaciju sa ulaza. Zahvaljujući integrisanom System Access Point-u, ceo bežični sistem ABB-free@home® može da se pusti u rad bez dodatnog softvera, isključivo putem aplikacije ili web interfejsa, a može se kombinovati i sa ABB-Welcome® sistemima i IP kamerama. Panel podržava do 150 uređaja i dolazi sa ugrađenom antenom, regulatorom i senzorom temperature, pa tako postaje pravi komandni centar doma.

ABB OneTouch može se montirati ugradno, nadgradno ili kao desktop rešenje. Uređaj je kompaktan i lako se uklapa u moderne enterijere bez narušavanja estetskog koncepta prostora. Ugrađeni aktuatori imaju dimenzije koje omogućavaju instalaciju u zidne kutije različite dubine, dok ABB Smart Switch prekidač može da se montira pomoću lepljivog nosača čak i na staklo, što otvara nove mogućnosti za kreativna rešenja u enterijeru.

Posebna vrednost uređaja je u tome što podržava Matter standard – univerzalni jezik pametnih uređaja koji danas povezuje hiljade proizvoda različitih proizvođača. To znači da se ABB OneTouch ne ograničava samo na ABB-ov ekosistem, već se bez problema integriše sa najrazličitijom opremom u domu. Bilo da se radi o Philips Hue rasveti, Sonos ozvučenju, Miele kućnim aparatima, Samsung televizorima ili čak uređajima iz PL (Professional Lighting) segmenta, OneTouch postaje centralna tačka koja sve objedinjuje. Time se uklapa u širi ekosistem koji uključuje i platforme poput Google Home, Amazon Alexa ili Apple HomeKit, nudeći arhitektama i investitorima jedno pregledno i dugoročno održivo rešenje, dok korisnicima daje intuitivnu i ujednačenu kontrolu nad pametnim domom.

Bežična revolucija – renoviranje bez prašine

Za arhitekte i projektante renovacija, najvažnije pitanje glasi: koliko će sve to koštati i koliko će zidova biti potrebno probijati? Novi bežični uređaji i Smart Switch donose odgovor – skoro ništa.

Ugrađeni aktuatori (za svetlo, roletne ili utičnice) skrivaju se u standardnim zidnim kutijama, dok Smart Switch koristi tehnologiju energy harvesting – energiju proizvodi samim pritiskom na prekidač, bez baterija i kablova. Ovakav pristup značajno smanjuje troškove instalacija, požarno opterećenje i vreme izvođenja radova. Istovremeno pruža potpunu slobodu u pozicioniranju prekidača i kontrolnih elemenata, čak i na staklenim površinama. Za situacije kada nema dovoljno prostora, poput kupatila, aktuator za dimovanje se može smestiti u spušteni plafon i kontrolisati bez bušenja pomoću prekidača zalepljenog na pločicu, drvenu ili staklenu pregradu u nedostatku zida.

Sistem koji raste zajedno sa vama

Investitori na tržištima gde su montažne i modularne kuće u ekspanziji, poput Skandinavije i Holandije, prepoznaju značaj ovakvog rešenja. ABB-free@home® omogućava da se započne od osnovne konfiguracije (free@home flex), recimo samo za osvetljenje i roletne, a kasnije se lako proširi u potpuno automatizovan sistem kada se jave nove potrebe. Fleksibilnost ovog pristupa čini ga posebno atraktivnim za projekte koji zahtevaju faznu izgradnju ili postepenu modernizaciju.

Pametni scenariji u praksi

Zamislite spavaću sobu u kojoj pri ulasku panel diskretno osvetljava prostor, dok dodatni Smart Switch pored kreveta omogućava da svetlo ugasite bez ustajanja. Na ulazu u kuću, video interfon kroz ABB-Welcome® funkciju prikazuje posetioce na ekranu panela, uz mogućnost da se automatski sačuvaju fotografije osoba koje su zvonile dok niste bili kod kuće. U dnevnoj sobi, scena „filmsko veče“ spušta roletne, prigušuje osvetljenje i pokreće omiljenu plejlistu – sve jednim dodirom. Čak i baštensko osvetljenje ili sigurnosne kamere mogu se kontrolisati sa istog uređaja ili putem aplikacije na telefonu.

Sinergija dizajna i tehnologije za projekte budućnosti

Pametan dom je, dakle, danas više od trenda – to je standard koji definiše kvalitet života i vrednost nekretnine. Za arhitekte, on predstavlja izazov kako da tehnologiju uključe u dizajn bez narušavanja estetike; za investitore, on je faktor diferencijacije i konkurentnosti na tržištu, a za krajnje korisnike, to je svakodnevna udobnost i sigurnost.

ABB-free@home® – jer budućnost stanovanja zaslužuje jednostavnost i inteligenciju u isto vreme.


Kontakt za medije:
ABB d.o.o.
Nikolina Babić
Bulevar Peka Dapčevića 13
11000 Beograd, Srbija
Tel: 011/3094 305
nikolina.babic@rs.abb.com
www.abb.rs 
Select region / language