Select Language
  • English
  • Deutsch
  • español
  • français
  • italiano
  • čeština
Input Input
Results Risultati
Inserisci i dettagli
Paese
Valuta
Segmento Industriale
Numero di Pannelli del Quadro Elettrico
70
Livello di tensione dell'impianto elettrico
Accesso al sito per preparazione installazione
Tooltip
  • Semplice: Presupponendo un'installazione semplice con preparazione minima del sito, facile accesso e nessun ostacolo significativo.
  • Medio: Presupponendo una preparazione moderata del sito, alcune difficoltà di accesso e la necessità di strutture di supporto aggiuntive o modifiche minori
  • Complesso : Implica un’estensiva preparazione del sito, rilevanti complessità di accesso, necessità di interventi strutturali significativi e potenziali interferenze con infrastrutture esistenti.
Semplice
Medio
Complesso
Calcola
Benefici economici conseguiti
Risparmio Totale
Tooltip
Il risparmio totale è una stima media basata sui costi completi del progetto chiavi in mano, escludendo i costi imprevisti tipici della sostituzione del quadro elettrico (ad es. cavi MT..)
Risparmio ottenuto rispetto alla sostituzione completa del quadro
Risparmio Capex
Tooltip
Il retrofit, oltre al risparmio CAPEX totale, consente di distribuire le spese in conto capitale su più anni in base al budget disponibile, a differenza della sostituzione completa che richiede un investimento iniziale una tantum.

Risparmio sui Costi delle Attrezzature
Tooltip
Si considera solo il risparmio sui costi dei materiali

Installazione e Messa in Servizio e Opere Civili
Tooltip
Il retrofit può essere installato e avviato in meno di un’ora, minimizzando il fermo impianto. Non richiede opere civili né ricablaggio MT/BT, a differenza della sostituzione completa del quadro, che comporta fermate prolungate.

Smantellamento e Gestione dei Materiali
Tooltip
Smantellare un quadro completo comporta 600–800 kg di materiali in più rispetto al solo interruttore, con costi più elevati e un maggiore impatto ambientale. Inoltre, materiali durevoli come rame e acciaio hanno spesso una vita utile molto più lunga. ABB supporta anche la corretta gestione del fine vita per le apparecchiature obsolete.
Riduzione del'impatto ambientale
Tooltip
Il retrofit è una soluzione di modernizzazione a basso impatto ambientale rispetto alla sostituzione completa del quadro elettrico, come confermato dalle EPD dei principali prodotti e soluzioni di retrofit. Per info, contatta ABB.
Risparmio di materie prime (kg)
Tooltip
Il retrofit preserva la struttura del quadro elettrico, soprattutto rame e acciaio, con lunga vita utile. La sostituzione completa comporta lo smaltimento prematuro di materiali ad alta emissione di carbonio. ABB supporta la gestione fine vita.

kg CO2eq.
Tooltip
La quantità di CO₂ rappresenta l'impatto climatico totale di un prodotto durante la sua vita, espressa come quantità equivalente di CO₂. I dati mostrati sono calcolati utilizzando EPD di Tipo III (Dichiarazioni Ambientali di Prodotto), certificate e pubblicate da ABB per i suoi prodotti.
~ km percorsi con una piccola auto a benzina
Tooltip
Il valore è calcolato considerando i seguenti fattori di conversione Rendicontazione dei gas serra: fattori di conversione 2024 - GOV.UK

Hai domande o vorresti discutere i risultati con noi?


Vorresti una copia dei risultati da condividere via email?


Clausole: Il calcolatore fornisce solo una stima ed è fornito solo a scopo illustrativo
Tooltip
Il calcolatore non riflette necessariamente tutte le variabili potenziali e le informazioni sul sito necessarie per valutare il cambiamento e i risparmi relativi al servizio dei quadri elettrici. I calcoli sono forniti “così come sono” e ABB non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, correttezza o completezza dei calcoli. ABB non è responsabile per eventuali perdite o danni, errori o omissioni (incluse perdite o danni, errori o omissioni da parte di terzi) derivanti da qualsiasi utilizzo di questo calcolatore e/o dall’affidamento sui calcoli forniti, sulle informazioni o sui contenuti presenti su questo sito web, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali danni diretti, indiretti, accidentali, esemplari, punitivi, speciali o consequenziali.
Input Input
Results Risultati
Inserisci i dettagli
Paese
Valuta
Segmento Industriale
Numero di pannelli
70
Livello di tensione dell'impianto elettrico
Costo orario di fermo impianto non pianificato ()
Tooltip
I fermi impianto non pianificati dovuti a guasti possono generare ingenti perdite economiche, danni reputazionali e rischi per la sicurezza. Sebbene i tassi di guasto degli interruttori MT e BT siano generalmente bassi, il rischio aumenta in modo significativo dopo 15–20 anni di servizio — raggiungendo il picco intorno ai 40 anni soprattutto in assenza di una corretta manutenzione o in condizioni ambientali non standard.

Inserisci il costo orario di fermo impianto non pianificato

Inserisci solo il numero

Inserisci il valore nell'intervallo da 1 a

Tempo di ripristino dell’impianto (ore)
Tooltip
Questo è il tempo tipico necessario per ripristinare l’alimentazione dopo un guasto. La disponibilità dei ricambi raccomandati può ridurre in modo significativo i tempi di recupero.
4
Età media dei quadri elettrici
20
Disposnibilità delle parti di ricambio
Tooltip
Contattare ABB per valutare i ricambi consigliati da tenere a scorta, al fine di ridurre i tempi di fermo impianto e accellerare il ripristino in caso di guasto.
Strategia di manutenzione
Tooltip
Ulteriori dettagli sulle corrette procedure di manutenzione sono disponibili nello strumento SWAPs di ABB. https://new.abb.com/medium-voltage/service/maintenance/swaps
Calcola
Beneficio economico ottenuto
Risparmio Opex
Tooltip
Il calcolo considera risparmi sui costi di manutenzione, minori esigenze di riparazione, tempi più brevi e rischio di fermi non pianificati. Il rischio è dato dal tempo di ripristino previsto moltiplicato per la probabilità di guasto.

Risparmio operativo annuo
ROI = anni

Ritorno dell'investiomento (ROI) Retrofit
Tooltip
Ritorno dell'investimento per anno
Riduzione del rischio di fermo impianto non pianificato
Tooltip
Questa è una stima statistica basata sui dati ABB e su pubblicazioni internazionali. È inoltre importante valutare le possibili conseguenze per gli operatori e l’impatto economico associato. Questa analisi fornisce una valutazione preliminare per
determinare se il livello di rischio è accettabile oppure se sono necessarie azioni correttive. Un’ulteriore riduzione del rischio può essere ottenuta integrando le soluzioni ABB di monitoraggio e diagnostica.
Probabilità di guasto del sistema esistente:
Tooltip
  • Molto improbabile: evento tecnicamente possibile, ma altamente improbabile nei prossimi 30 anni.
  • Raro: evento poco frequente, ma possibile entro 20 anni.
  • Bassa frequenza: evento che potrebbe verificarsi una volta nell'arco di 10-15 anni.
  • Probabile: evento che potrebbe verificarsi entro 5 anni.
  • Molto frequente / Critico: evento atteso entro 1-3 anni.
Molto improbabile Raro Bassa Frequenza Probabile Molto frequente
Probabilità di guasto dopo l'installazione di un Kit di Retrofts:
Tooltip
Per ridurre ulteriormente il rischio di guasto, contatta ABB per le opzioni di monitoraggio e diagnostica disponibili. Per eliminare qualsiasi rischio per l’operatore, richiedi informazioni sulla disponibilità di soluzioni di monitoraggio da remoto.
Molto improbabile Raro Bassa Frequenza Probabile Molto frequente

Hai domande o vorresti discutere i risultati con noi?


Vorresti una copia dei risultati da condividere via email?


Clausole: Il calcolatore fornisce solo una stima ed è fornito solo a scopo illustrativo
Tooltip
Il calcolatore non riflette necessariamente tutte le variabili potenziali e le informazioni sul sito necessarie per valutare il cambiamento e i risparmi relativi al servizio dei quadri elettrici. I calcoli sono forniti “così come sono” e ABB non fornisce alcuna dichiarazione, garanzia o assicurazione, espressa o implicita, in merito all’accuratezza, correttezza o completezza dei calcoli. ABB non è responsabile per eventuali perdite o danni, errori o omissioni (incluse perdite o danni, errori o omissioni da parte di terzi) derivanti da qualsiasi utilizzo di questo calcolatore e/o dall’affidamento sui calcoli forniti, sulle informazioni o sui contenuti presenti su questo sito web, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, eventuali danni diretti, indiretti, accidentali, esemplari, punitivi, speciali o consequenziali.
Chiudi
Mettiti in contatto
Inserisci il nome Inserisci solo lettere
Inserisci il cognome Inserisci solo lettere
Inserisci il nome dell'azienda
Inserisci l'email di lavoro Inserisci un'email valida
Inserisci il numero di cellulare Inserisci un numero di cellulare valido
Inserisci la città Inserisci solo lettere
Seleziona paese/territorio
Seleziona il tipo di canale commerciale
Seleziona il tipo di industria
Seleziona il servizio
Inserisci commenti
Inserisci tutti i dettagli nel modulo
Chiudi
Condividi risultato
Inserisci l'email Inserisci un'email valida
Inserisci tutti i dettagli nel modulo
Select region / language