中国ABB机器人培训中心设备操作员课程


本课程旨在为客户创建一个学习和交流的平台,是机器人行业入门的最佳伙伴。本课程针对最宽泛的领域,适用于IRC5 / OmniCore / IRC5P等不同控制系统各种机型,学员能够了解ABB工业机器人工作原理及系统架构,打下机器人使用技能的扎实基础。

中国ABB机器人培训中心设备电气维修工程师课程


本课程旨在帮助电气维修工程师和项目/工艺工程师熟悉IRC5 / IRC5C / OmniCore / IRC5P等机器人各功能模块间的关系及工作原理,读懂手册中的电路图,理解机器人的各电气模块功能,让工程师能够独立完成电气设备日常保养维护和备件替换。

中国ABB机器人培训中心设备机械维修工程师课程


本课程专为机械维修工程师开设,基于操作工以及机械基础知识,针对一系列机械机型,开展相对应的机械课程,帮助工程师了解ABB工业机器人基本构造,掌握机器人本体常用维护保养知识,让工程师参照手册,就能独立更换各轴电机、电缆、机器人齿轮箱,借助仪器对机器人做精校准。

中国ABB机器人培训中心项目/工艺工程师课程


本课程专为项目/工艺工程师开设,针对油漆涂装、焊接和涂胶等工艺应用的技术特点,指导学员从最初工艺参数的了解、适用条件、参数选择与设定到最终的优化提高等各方面,循序渐进的授课讲解,尽可能完善学员在工艺知识上的漏洞,使学员能系统全面地掌握与运用各种工艺知识,对于当前以及今后在工艺专业技能方面追求卓越,提供专业帮助。

课程/技能等级证书


学员通过考核后,获得ABB颁发的机器人培训合格结业证书或者技能等级证书。学员或第三方可以通过扫描证书上的二维码,或者登录以下网址https://cloudapps02.abb.com.cn/9aag023160/Home/Index 进行证书有效性的验证。

Select region / language