Nota de prensa del Grupo 2026-01-15 ABB se posiciona entre las empresas líderes en gestion de agua y clima ABB alcanzó calificaciones A en clima y agua en el ranking 2025 de CDP (Carbon Disclosure Project), una organización sin fines de lucro que evalúa el desempeño ambiental corporativo a nivel mundial. Lo que le permitió que ABB forme parte de la Lista A anual tanto en cambio climático como, por primera vez, en gestión responsable del agua. Con ello, ABB se integra al grupo del 1 % de las 22,100
Nota de prensa local 2026-01-08 ABB Argentina obtiene certificación internacional "Mission to Zero" ABB, líder global en tecnología de electrificación, automatización y robótica, alcanzó la certificación internacional "Mission to Zero" para su planta Bella Vista en Tucumán, convirtiéndose en un referente de operaciones industriales sostenibles en Argentina. Esta distinción es el resultado de una inversión de más de USD 200.000 y forma parte del programa global Mission to Zero™ de ABB, que busca
Nota de prensa local 2025-12-18 ABB fue premiada por el IAPG por su compromiso con la “Gestión Integrada de Seguridad y Ambiente” en petróleo y gas Buenos Aires, diciembre de 2025.– ABB, compañía líder en tecnologías de electrificación y automatización, fue reconocida por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) con el Premio 2025 a la Gestión Integrada de Seguridad y Ambiente, una distinción que pone en valor las prácticas orientadas a la prevención, el cuidado de las personas, la protección del ambiente y la construcción de una
Mina Aitik, operada por la compañía Boliden 2025-12-18 ABB refuerza la seguridad y automatización del tranque de relaves en la mayor mina de cobre de Suecia ABB suministró e-houses modulares, equipos de media y baja tensión, transformadores, variadores de velocidad para estaciones de bombeo y el sistema de control distribuido ABB Ability™ System 800xA®. Estas soluciones permiten una supervisión automatizada y centralizada para respaldar la ampliación del tranque de relaves de la mina.
En Minexcellence 2025 2025-12-16 ABB en Chile impulsa la eficiencia energética en minería con presentación de tecnología SAT Rodrigo Ramos, Senior Project Engineer de ABB en Chile, fue el encargado de presentar el Sistema de Asistencia Trolley (SAT), tecnología que comenzó a implementarse a inicios de 2025 en Chile. Esta solución permite reducir hasta en un 90% el consumo de combustible en los camiones de extracción de alto tonelaje. Con el propósito de aportar al mejoramiento, optimización y excelencia operativa del
Para Personas con Discapacidad 2025-12-09 ABB en Chile participa por primera vez en Feria de Inclusión Laboral de Providencia La compañía reforzó su compromiso con la diversidad al sumarse al evento que conectó a personas con discapacidad con nuevas oportunidades y promovió una mayor participación en el mundo laboral.
Nota de prensa del grupo 2025-12-08 ABB lanza un analizador de la calidad del agua ultrapreciso y un transmisor multientrada avanzado ABB ha anunciado hoy el lanzamiento de dos importantes innovaciones para el análisis continuo del agua (ACA-CWA): la familia de sensores de oxígeno disuelto AeroStar™ y el transmisor AWT424. En conjunto, estas innovaciones marcan un hito en la precisión, la fiabilidad, la eficiencia operativa y la conectividad digital para la monitorización del agua. El conjunto ofrece una solución digital
En Cena Aprimin 2025 2025-12-04 ABB en Chile vuelve a ser reconocida con el Premio Conciliación y Corresponsabilidad La compañía líder en tecnología fue distinguida por segundo año consecutivo con el galardón que destaca políticas orientadas al equilibrio laboral, una cultura organizacional inclusiva y el bienestar corporativo. Al igual que en 2024, ABB en Chile volvió a marcar pauta en materia de integración entre la vida laboral y personal. En la edición 2025 de la Cena Anual de la Asociación de Proveedores
Nota de prensa local 2025-12-04 ABB Argentina reafirma su compromiso con la educación y el desarrollo del talento joven en ingeniería La compañía acompaña al Centro Argentino de Ingenieros en la 26° edición del Premio Pre-Ingeniería, destacando su perfil de marca empleadora comprometida con la promoción social a través de la educación. ABB Argentina celebra su participación como sponsor en el Premio Pre-Ingeniería 2025 del Centro Argentino de Ingenieros (CAI), una iniciativa que desde 1999 reconoce la excelencia académica y
En EtMday 2025 2025-12-03 Ganadores de InnovABB lanzan pilotos que desarrollarán junto a ABB en Chile En EtMday 2025, las startups EMMA, RecyLink y GoodPlayers presentaron los pilotos que implementarán directamente en ABB, evidenciando que el programa de innovación abierta InnovABB impulsa soluciones que trascienden y generan aplicación real dentro de la compañía. ABB en Chile participó por primera vez en EtMday 2025, encuentro realizado en el Parque Bicentenario de Vitacura, que reunió y superó