Comment un UPS modulaire améliore minimise le coût total de possession (CTP) ?

Gain d'espace précieux

La modularité se prête bien à la réduction de l'encombrement de l'UPS, une caractéristique idéale si l'espace est limité et coûteux.

Un rack UPS modulaire est peu encombrant. Aucun espace au sol n'est utilisé en cas d'ajout de modules supplémentaires.

Optimisation de la capacité des batteries

L'autonomie et la taille de la batterie peuvent être adaptées exactement aux exigences. La présence d'une batterie séparée permet d'améliorer le système et de préserver l'autonomie, sans compromettre la disponibilité.
Seule une batterie redondante permet d'obtenir une redondance complète. Pour les cas où une batterie courante peut être requise, l'UPS modulaire d'ABB autorise la présence de blocs flexibles sur la chaîne.

Réduction des coûts d'installation et de maintenance

L'approche modulaire facilite l'installation et la mise en service. Les modules standardisés permettent de réduire les stocks de pièces de rechange spécialisées et simplifient les démarches d'amélioration du système. Cette approche est également payante en termes de maintenabilité et de disponibilité, car aucune compétence spécifique n'est demandée au personnel d'entretien et les possibilités d'erreur humaine sont réduites. Les pièces de rechange peuvent être conservées sur site ou dans un centre d'entretien à proximité. Cela permet d'améliorer la disponibilité et de réduire les coûts, car les ingénieurs passent moins de temps sur site et le risque de perte de données ou de production est minimisé. Les seuls éléments d'UPS communs à l'ensemble des modules sont contenus dans le cadre mécanique accueillant les modules UPS : connexion d'E/S, signalisation de l'interface client, bypass de maintenance et, sur certains modèles, un écran système. Ces éléments sont standardisés afin de minimiser les coûts de maintenance.

Optimisation de vos investissements

À mesure que les exigences de puissance de l'UPS évoluent, par exemple en cas d'extension d'un centre de données, la modularité permet d'ajouter facilement des modules et d'accroître la capacité. Il n'est pas nécessaire de surdimensionner les spécifications de la configuration initiale afin de couvrir les extensions ultérieures. Il suffit d'ajouter des modules lorsque nécessaire.
En d'autres termes, vous raccordez, alimentez et refroidissez uniquement ce dont vous avez besoin. La consommation électrique est un sujet de préoccupation important pour la plupart des opérateurs. Les économies d'énergie procurées par l'approche modulaire tout au long de la durée de service de l'UPS sont significatives.

Réduction des coûts de l'énergie

La modularité et l'évolutivité décrites ont un impact important sur la réduction du coût de possession, mais les coûts sont également limités par les conceptions présentant un rendement énergétique maximal. Le rendement du Conceptpower DPA 500 d'ABB, par exemple, peut atteindre 96 %. Sa courbe de rendement est très plate, ce qui signifie que les économies sont importantes à chaque régime de service. Par ailleurs, les coûts de refroidissement peuvent être substantiels. Or, en raison de leur consommation d'énergie réduite, les UPS modulaires à rendement élevé exigent moins d'efforts de refroidissement.

Related links

Nos offres de produits UPS modulaires