在电力基础设施落后的国家,豪华酒店需要保护其电压供应,以维持照明、供暖、制冷和电力供应等关键负载的充分运转,以满足客人的需求。ABB为缅甸领先的豪华酒店提供电压调节设备。
世界各地都在使用商业建筑来维持每周7天、每天24小时的全球商业活动。因此,可靠的电源对任何商业企业的成功都是至关重要的。ABB为世界各地的企业提供电力保护。PCS100 AVC正在为位于惠灵顿的南半球的气候研究超级计算机提供保护。
今天的医疗进步依赖于尖端技术。这些机器非常昂贵和敏感,在遭受电压骤降和骤升时很容易停机。治疗周期中断会扰乱治疗计划,并对患者产生直接影响。ABB为世界各地的医疗机构提供抢救治疗所必需的电力保护。客户包括韩国三星医疗中心,他们使用PCS100 AVC来保护癌症治疗机。
生产线消耗大量的电力,并且严重依赖于过程的连续性。在生产过程的所有阶段,都必须有稳定的电力供应。缺少这种保障,生产量可能面临风险,关键资源也会受到损害。ABB已为Sibur Plastic在俄罗斯的车间“Styrene”安装了一个电力保护解决方案,以消除电压骤降。此解决方案可将工厂电源的可靠性和连续性提高100%,并确保其资源得到保护。
装配厂和生产线使用自动化来提高生产率。装配机器人需要稳定的电压供应来保持一致性和质量。ABB为中国的一家汽车装配厂提供了PCS100 AVC,以确保焊接机器人和控制系统都能获得稳定的电压。
石油化工生产是一个重要的生产过程。意外停产会造成巨大的经济损失,包括原材料的浪费和耗费大量时间进行回收。恢复生产可能需要几个小时,恢复正常生产速度甚至可能需要几天时间。ABB已经成功地为中国的一家石化厂提供了交钥匙解决方案。由于每年有超过10次的电压骤降,其中三到四次会导致停机,客户认为有必要采用ABB的PCS100 AVC来保护生产线。
随着自动化、监控和信息系统水平的提高,我们加工和包装食品的方式经历了一场革命。推动这场革命的不仅有生产力的提高,还有一系列的食品安全要求。由于自动化程度高,此类设施对电力质量事件极为敏感。 随着这些变化的出现,高质量的电力变得至关重要。这意味着,食品和饮料公司必须慎重考虑他们的电力保护方法,因为停电、电压骤降或其他电压干扰可能导致关键设备跳闸或故障。因此,根据与产品损失和停机时间相关的特定工艺成本,可能形成很高的总体成本。ABB的PCS100 AVC可保护食品和饮料设施免受电源干扰的影响。
石油工业持续为世界提供大部分能源,可以被视为当今工业文明的支柱。石油和天然气业务通常位于人烟稀少的偏远地区,从寒冷的北极到炎热的沙漠和极端的近海环境。这些环境存在相当大的挑战。此外,这些地方的电网还特别脆弱。 为了保持这些边远地区的不间断、安全运营,高效、高质量和不间断的供电至关重要。ABB的电力保护产品已集成到许多石油和天然气应用中。从液化天然气再气化装置到浮式生产储油卸油船,ABB为全球石油和天然气行业的客户提供电压调节解决方案。
高速印刷机以及用于制造高端包装材料的分块、折叠和涂胶机等超大型机器全天候运转,以缩短向客户交货的时间。生产设备的意外停机会造成生产损失,并可能导致大量的维护成本和设备损坏,还可能需要花费数小时从机器上清除产品、修复任何损坏、重新校准流程、重新启动并达到正常运行速度。ABB的PCS100 AVC为佛罗里达州北部杰克逊维尔的一家大型私营印刷和包装公司调节电源电压。
纸浆、纸张和木材产品的生产是一个重工业过程,需要大量可靠的电力资源。澳大拉西亚木材制品公司已安装了ABB的PCS100 AVC,用于防止电压波动干扰用于层压单板木材(LVL)生产的微波发生器。
在线查询,我们将主动联系您
快速寻找渠道伙伴