ABB静态转换开关产品系列

四十年前,Cyberex发明了静态转换开关,彻底改变了配电系统。从那时起,Cyberex安装的设备比任何其他制造商都多。SuperSwitch®4正是从我们过去的经历和客户的需求中发展演变而来的。

SuperSwitch®4 的设计是采用容错体系结构,确保系统中不存在单点故障导致关键负载掉电。它结合了我们创新的数字信号处理技术和专利转换算法,它是确保您的可用电源能够始终向负载供电的关键。设计选用的电子部件坚固耐用,具有无与伦比的可靠性,预计MTBDE达到150万小时。SuperSwitch®4以其独特的设计、易用性和可维护性重新定义了配电可靠性。

关键业务(MC)通过采用两组电源为同一组配电设备供电,实现冗余运行。通过整合Cyberex SuperSwitch®4数字静态传输开关(DSTS)和Cyberex配电单元(PDU),MC为不同的设备负载提供了高程度的可配置性,实现了大幅增长。

您还可以这样浏览该页面

选择您的产品:

亮点,关于供电保护的更多信息

我们提供的其他电力保护解决方案

Select region / language