Conceptpower DPA 500更多产品信息

适用于中型和大型数据中心的模块化UPS

一个安全的数据中心要求全天候在线稳定运行。这就是为什么 ABB 的 Conceptpower DPA 500 是基于分散式并行架构(DPA)的。只有像 DPA 这样的真正冗余架构才允许在系统运行时热插拔调整模块。每个高可靠性、标准化的模块都是独立的,可以在任何时候交换,所以没有任何东西需要关闭,这使得日常维护安全和容易。如果你想要增加功率,UPS 可以将 100 千瓦的模块随时垂直投入,以提供高达 500 kW的功率在一个单一的框架。水平可扩展性也给出了,与多达6台并联,以增加总功率高达 3 MW。

设计以最大的灵活性和冗余性为核心,用于电力保护的标准化

在数据中心,配电系统历来都是超大型的配置,以满足冗余需求。模块化可拓展性使各种类型和大小的用户能够根据自己的需要优化解决方案。模块化有效地帮助减少了规模过大,同时增加了其他好处,如降低总体拥有成本、改进的备件管理和减少了 MTTR。

Conceptpower DPA 500 UPS 是为数据中心和其他需要冗余配置(例如 N+ 1,2n 和 2(N+1))的大功率应用设计的。

upgranding-downgrading-power
Extra-modules-added
Tier-4-1-scenario2

分散式并联架构(DPA™)使系统真正模块化,并增加了系统的可用性

与采用集中并联架构的UPS系统不同,后者具有一定程度的分层集中控制或集中硬件,例如静态旁路,ABB并联系统的设计实际上是对整个UPS的硬件和软件进行分散。它包括广泛的分布式技术:分布式控制智能、分布式控制电路和分布式电源电路。分散式架构增加了系统的冗余程度,并允许容错——确保在临界负载下正常运行时间。

ABB的分散并联架构(DPA)意味着 Conceptpower DPA 500 由各模块组成,每个模块都配备了双转换UPS的所有必要部件。由于模块能够完全独立于彼此运行,因此它们彼此之间也是完全冗余的。这就是系统如此可靠和容错的原因。

Conceptpower DPA 500系统的每个模块都具有UPS的所有基本部件,因此能够完全独立运行:整流器、逆变器、电池充电器、静态旁路开关和反馈保护。每个模块都有自己的显示器进行监控。系统级图形触摸屏显示进一步用于监控完整的多模块系统,但各模块不依赖于系统的运行。

在线热插拔模块可以脱离、添加或替换,而不需要关闭 UPS 或切换由市电电源提供供电至负载。每个 UPS 模块的智能连接器确保了服务模块的断开始终可以在不影响负载的情况下安全地完成。

Select region / language