DPA 250 S4 模块化更多特性

高效率降低了总拥有成本(TCO)

高效率地选择 UPS 可以节省使用寿命中的运营开支,并降低其对环境的影响。

具有 97.6% 的 UPS 模块效率和97.4%的系统效率,DPA 250 S4 减少了能源损失。由于采用了三电平技术,DPA 250 S4 在较宽的工作范围内实现了超过 97% 的效率。

在负载比 UPS 总容量低的运行条件下,效率通常会受到影响,相对功率损失会增加。在这种情况下,通过使用 ABB 的智能 Xtra VFI - 双转换模式,DPA 250 S4 可以通过优化双转换模式中用于负载供电的模块数量来提高系统效率。在投入系统过程中,更多模块将在毫秒内自动切换到在线模式,以确保临界负载。

不间断电源 — 可拓展性:从 50 kW 到 1.5 MW
采用可靠的 DPA 架构,各模块可独立工作。模块包括整流器、逆变器、电池充电器、静态旁路、反馈保护等所有必要的功能部件。这允许模块彼此完全冗余,以获得可靠性。DPA 250 S4 300 kW 的机柜可以为 300 或 250 kW N+1 冗余电源提供多达 6 个 50 kW 的模块。多达 5 个 300 kW 的框架和多达 30 个模块可以并联,为惊人的 1500 kW 不间断电力。安全环形通信确保系统中没有单点故障。

连续运行时间的在线热插拔模块
DPA 架构使 UPS 模块能够完全独立地运行。这意味着,如果一个 UPS 模块需要减少或添加到系统中,可以快速、无缝地进行操作。
 
服务时间短
UPS 模块实际上没有负载的接线需求。电路板和其他内部部件的特殊设计,使得在使用中可能需要更换的消耗性部件易于提取,从而使维修更加安全和快速。只需几分钟,就可以提取出一个模块,更换易损件,将其插入系统,并重新上线。



图片

Select region / language