IT 设施经理在评估其电力保护基础设施的生命周期成本时,主要关注的三个问题是可用性、灵活性和总拥有成本(TCO)。DPA UPScale ST 是基于 ABB 独特的、经过验证的分散并联架构(DPA),该架构是专门针对这些问题而开发的。
仅局限于模块化设计的并联架构不能保证对关键应用的高功率保护。一个并联模块化系统的成功很大程度上取决于并行体系结构的设计和各个模块的智能水平。基于 DPA 的模块化系统不存在单点故障,提高了系统的平均故障间隔时间(MTBF)。快速和简单的维修通过安全交换模块,而 UPS 在线减少系统的平均维修时间(MTTR)。
基于 DPA 的 UPS 系统允许容量扩展,同时确保在任何时候都有冗余。可以从几个模块开始,然后以一种简单而安全的方式增加到需要的模块中。真正的安全插拔和安全拓展的模块化使 UPS 模块投入到 UPS 系统,而不需要将关键负载转移到市电电源或从关键负载中断开供电。
节约成本和优化资本配置是重中之重,IT 设施经理必须进行有效投资以提高其IT系统的效率。采用成本效益高、灵活的模块化电源保护解决方案、运行成本显著降低的基础设施,将在中期创造竞争优势。DPA UPScale ST 低成本,通过提供能源效率、可伸缩灵活性和高可用性,由于真正的冗余和易于使用。