História da ABB

shutterstock_1908949813-Medium_1183x640

 

A ABB, juntamente com suas empresas predecessoras, tem uma história de excelência em inovação de mais de 130 anos. A inovação está em nosso DNA desde que fomos fundados para aproveitar uma nova tecnologia chamada eletricidade. Desde então, continuamos expandindo os limites da tecnologia para levar o desempenho a novos níveis. Neste vídeo para celebrar a herança da qual nos orgulhamos, damos uma olhada em algumas das tecnologias da ABB – incluindo automação e digitalização – que transformaram a sociedade e a indústria e estão nos ajudando a avançar para um futuro mais produtivo e sustentável.

Acontecimentos

 

Brasil
ABB no mundo
2021

Aumento da família de Cobots, com o lançamento do GoFa e Swifti, ampliando as aplicações para indústria.

 

2016

ABB lança o ABB Ability Smart sensor – nova solução para motores que informam quando é hora da manutenção.

2014

Inauguração da planta de Sorocaba, para fabricação nacional de diversos equipamentos, para atender a necessidade de conteúdo local.

2014

contrato na maior Mina em operação, no projeto Vale S11D.

 

1986

Ínício das atividades da Robótica da ABB o Brasil.

1971

Pouco depois do nascimento dos primeiros controladores lógicos na década de 1960, a ABB lançou o Sigmatronic b, seu primeiro controlador ligado fisicamente.

1912

Ínício das operações da ABB no Brasil. Ainda como Asea, a empresa forneceu os primeiros acionamentos para o Bondinho do Pão de Açúcar, importante ponto turístico no Rio de Janeiro.

 

Capture.292195JPG
2012

A ABB desenvolve um disjuntor CC híbrido adequado para a criação de grandes redes CC inter-regionais. Este avanço resolve um desafio técnico que foi deixado sem solução por mais de cem anos e que talvez tenha sido um dos principais influenciadores na 'guerra das correntes'.

china-history_292195
2010

A ABB liga a usina hidrelétrica de Xiangjiaba no sudoeste da China até Xangai a cerca de 2.000 km de distância com uma conexão UHVDC com capacidade de ±800 kV e 7.200 MW de potência.

Capture292195
2008

NorNed, o cabo submarino HVDC mais longo do mundo com 580 km, liga as redes de energia da Noruega e da Holanda com uma capacidade de transmissão de 700 MW.

 

Capture.292195JPG
2005

A ABB fornece eletricidade através de um link DC (corrente contínua) que começa a 70 km em solo até uma plataforma de gás no Mar do Norte, ajudando a evitar emissões anuais de 230 mil toneladas de CO2 e 230 toneladas de NOX.

Capture.292195
2002

ABB liga as redes CA do Sul da Austrália e Victoria com a transmissão subterrânea mais longa do mundo. A ABB também conectou Conneticut e Long Island com a primeira transmissão submarina HVDC extrudada do mundo.

Capture292195
2000

A ABB fornece a primeira energia elétrica shore-to-ship comercial de alta tensão do mundo, ajudando a reduzir as emissões de gases do efeito estufa dos navios atracados no porto sueco de Gotemburgo.

 

Capture292195
1988

ASEA e BBC fazem fusão para formar a nova empresa com sede em Zurique, Suíça. O novo grupo, que iniciou suas operações em 5 de janeiro de 1988, teve receita de US$ 17 bilhões e empregou 160.000 pessoas em todo o mundo.

ABB_Holo_Digital_Industries_RGB-Medium1183x523

Antes da fusão da ASEA e da BBC

 

ASEA

 

blank
1986

A ASEA emprega 71.000 pessoas e reportou receitas de US$ 6,8 bilhões e receita após deduções financeiras de US$ 370 milhões.

Capture.292195
1978

ASEA lança um dos primeiros robôs industriais.

Capture292195
1972

A ASEA constrói a primeira usina nuclear na Suécia e passa a construir nove dos 12 reatores do país.

blank
1963

ASEA alcança um grande avanço tecnológico com a introdução de um tiristor aprimorado capaz de lidar substancialmente com mais corrente elétrica do que os dispositivos existentes

 

Capture292195
1954

ASEA instala a primeira linha de transmissão HVDC do mundo, fornecendo 20 MW, 100 kV para a Ilha de Gotland numa distância de 96 km.

asea292195
1953

ASEA é a primeira empresa do mundo a fabricar diamantes sintéticos.

asea5-2921957_light_16x9
1952

A ASEA projeta e instala o primeiro cabo CA de 400 kV – um cabo de 70 m de baixa pressão cheio de óleo (LPOF) que conecta uma estação de energia subterrânea (construída para resistir a uma bomba atômica) na rede sueca.

Capture292195
1942

A ASEA constrói o primeiro transformador de 120 MVA e 220 kV do mundo na estação de Estocolmo Elverks Värtans.

 

asea292195
1932

A ASEA constrói o maior transformador de auto-refrigeração do mundo com potência de 2.500 kVA (quilovolt ampere).

blank
1926

ASEA fornece locomotivas e conversores de energia para a nova ferrovia Estocolmo a Gotemburgo.

MCBs_292_v2
1924

O minidisjuntor (MCB) foi patenteado em 1924, tornando-se capaz de desligar altas correntes e ser reinicializável, o que significa que os dispositivos não precisavam ser substituídos repetidamente.

Capture.292195
1893

A ASEA constrói o primeiro sistema de transmissão trifásico na Suécia.

asea292195ght_16x9
1890

A Elektriska Aktiebolaget se funde com a Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag para formar a Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, o que algum tempo depois se tornou ASEA.

 

asea2921959
1889

Jonas Wenström inventa o sistema trifásico para geradores, transformadores e motores.

Capture292195
1883

Ludvig Fredholm funda a Elektriska Aktiebolaget em Estocolmo como fabricante de iluminação elétrica e geradores.

 

BBC

 

blank
1986

A BBC emprega 97.000 pessoas e registrou receitas de US$ 8,5 bilhões e uma receita após deduções financeiras de US$ 132 milhões.

Capture292195
1984

Instalação do primeiro de nove geradores BBC na maior hidrelétrica do mundo em Itaipu, no Brasil.

blank
1978

A BBC inicia a produção de semicondutores bipolares em suas instalações dedicadas de semicondutores em Lenzburg.

Capture292195
1971

A BBC constrói o transformador mais potente do mundo com 1.300 MVA (megavolt ampere).

 

blank
1969

A BBC desenvolve o primeiro inversor de cimento sem engrenagens do mundo.

bbc3-292195
1965

A BBC constrói o primeiro GIS (comutador isolado a gás) de 110 kV, permitindo que os disjuntores operem com segurança em um espaço confinado.

bbc292195
1953

A primeira transmissão de dados com frequência por operadora é realizada pela BBC através de uma linha de alta tensão de 735 kV para a unidade de controle da usina.

Capture292195
1944

A BBC desenvolve a primeira locomotiva de alta velocidade com eixos de transmissão montados exclusivamente em truques ferroviários.

 

Capture292195
1943

A BBC constrói o primeiro disjuntor de interrupção de ar de alta velocidade de 110 kV.

Capture292195
1939

A BBC constrói a primeira turbina a gás de combustão para geração de eletricidade.

Capture292195
1933

A BBC obtém a patente para rotores de turbina construídos a partir de discos de aço individuais soldados entre si.

Capture292195
1901

BBC constrói a primeira turbina a vapor na Europa.

 

Capture292195
1893

A BBC fornece a primeira usina combinada de calor e energia da Europa produzindo corrente alternada.

Capture292195
1891

Charles EL Brown e Walter Boveri fundam a Brown, Boveri & Cie em Baden, Suíça. Pouco depois, Brown, Boveri é a primeira empresa a transmitir energia de alta tensão.

 

Acesse agora
close button
Select region / language