Por Antonio Carvalho 2022-01-27 Convergência OT/IT: parceria para integrar dados e operações na indústria A natureza integradora da convergência OT/IT não está apenas na conexão entre operação e informação...
Por Murilo Moraes 2021-11-20 Segurança e confiabilidade na redução de custos de produção A invenção e constante aperfeiçoamento da máquina a vapor permitiu o aumento da produtividade e a redução drástica dos custos de produção.
Por Marcelo Falchi 2021-10-06 Confiabilidade garantida nas aplicações de água e saneamento com motores elétricos de qualidade ABB Que os motores elétricos estão presentes em todas as indústrias e aplicações ninguém duvida. Mas que eles são grandes consumidores de energia nem todo mundo sabe.
Por Rogério Bertoldo 2021-09-13 Eletrificação 4.0 para um novo salto da indústria siderúrgica no Brasil Com equipamentos parados por anos e novos desafios impostos pela atual situação sanitária que vivemos, o setor siderúrgico está retomando com força as atividades.
Por Peterson Moraes 2021-09-02 Proteção contra arco elétrico O arco elétrico é um fenômeno que acontece como consequência de uma descarga elétrica ocorrendo quando a tensão entre dois pontos excede o limite de resistência de isolamento do gás interposto.
Por Rodrigo Teixeira 2021-09-01 Como a automação pode beneficiar as plantas de saneamento no Brasil Quando o assunto é tratamento e fornecimento de água, existem inúmeros desafios para realizá-la de forma eficiente, com alta qualidade e de maneira rentável.
Por Elson Dutra 2021-08-26 Resolvendo problemas com qualidade de energia (Tensão/Frequência) – o que são e como corrigi-los Com a crescente demanda por energia elétrica sendo a matéria prima para diferentes processos, é de vital importância manter a qualidade na mais elevada possível.
Por Amanda Ferreira e Jair Junior 2021-08-03 Eficiência Energética na Distribuição Nos últimos anos a matriz energética brasileira vem sofrendo mudanças significativas com o avanço da geração distribuída e utilização de fontes renováveis de energia. O percentual de geração, por meio de energias renováveis, tem aumentado continuamente. Destacamos os parques solares e eólicas que possuem condições naturais favoráveis no Brasil, devido ao alto nível de incidência solar e dos fortes
Por Rodrigo Teixeira 2021-07-26 Crise hídrica mostra diferentes saídas para a geração de energia renovável Você já parou para pensar onde e de que forma, foi gerada a energia que abastece o lugar em que você está agora com seu computador ou celular ligado? Imagino que a resposta seja não.
Por Rodrigo Teixeira 2021-07-05 Gestão de ativos no setor de água e saneamento – por que fazer??? Ter as informações corretas na hora certa proporcionará às empresas de saneamento uma grande redução de custos operacionais e total lucidez a respeito de sua frota de equipamentos.