Stromqualität

Kondensatoren und Filter für verbesserte Stromqualität und Effizienz

skyline_header

Das Produktportfolio von ABB für Kondensatoren und Filter besteht aus einer breiten Palette von Hoch-, Mittel- und Niederspannungskondensatoren und Filtern, mit denen sich jede Art von Stromversorgungsproblemen lösen lässt. Das Angebot von ABB bietet auch eine Vielzahl von Lösungen für Kompensationsanforderungen in Gebäuden, angefangen von optimal dimensionierten Kondensatorbänken bis hin zu aktiven stufenlosen Kompensatoren auf dem neuesten Stand der Technik.

Beleuchtungssysteme, Bürogeräte und Gebäudetechnik wie Klimaanlagen, Aufzüge, USV-Anlagen usw. in Gebäuden verursachen eine Vielzahl von Stromqualitätsproblemen.

Diese Lasten erzeugen Oberschwingungen oder "elektrische Verschmutzung". Wenn die Oberschwingungspegel in einem elektrischen System zu hoch sind, führt dies zu einem Lastausfall oder einem unregelmäßigen Verhalten, zu einem Anstieg der Systemverluste und zu einer Überlastung und einem möglichen Auslösen der installierten Schutzvorrichtungen. Dies kann auch dazu führen, dass harmonische Vorschriften von Versorgungsunternehmen nicht eingehalten werden.

In Gebäudeanwendungen hat eine signifikante Anzahl von Lasten eine einphasige Verbindung, die einen unsymmetrischen Strom aus der Versorgung zieht und ein Spannungsungleichgewicht in dem System erzeugt. Dies erhöht die Verluste im System und führt zu einer Verringerung der Lebensdauer der Ausrüstung und sogar zu einem Ausfall. All dies führt letztendlich zu höheren laufenden Kosten des Gebäudes.

Schließlich kann in bestimmten Anwendungen der Leistungsfaktor von Gebäudebelastungen sowohl induktiv als auch kapazitiv sein, was eine Kompensationseinrichtung erfordert, die diese beiden Fälle handhaben kann.

Unsere Lösungen sind in der Entwurfsphase ideal in das System integriert. Durch die Partnerschaft mit ABB erhalten Kunden eine umfassende Erfahrung in den Bereichen Analyse, Design und Engineering, um Probleme in der Stromqualität erfolgreich anzugehen. 



Vorteile:
  • Störungsfreier Betrieb Ihres elektrischen Systems und weniger Ausfallzeiten, was zu einer besseren Endnutzererfahrung führt
  • Einhaltung der Vorschriften
  • Mögliche Reduktion von Betriebskosten und CO2-Emissionen

Unser Angebot

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language