系统800xA WirelessHART解决方案

系统800xA设备管理的WirelessHART解决方案帮助客户充分利用无线现场仪表的优势,从而显著节省现场安装和系统集成的成本。

WirelessHART集中式的设备管理节省时间。WirelessHART设备可以采用和有线HART设备同样的配置工具来调试、配置和监视。所有的设备配置都在800xA工程师站上集中完成。使用WirelessHART解决方案并不需要额外的工程工具和培训。

HART设备的状态监测降低维护成本。在现有的HART设备上加装WirelessHART适配器,系统就可以访问标准的设备诊断信息。800xA维护工作界面提供了符合NAMUR NE107标准的,易于使用集中式的设备状态监测。

实现成本效益的、无缝集成的AC 800M控制程序。 .WirelessHART测量信号可以和其他其他现场总线协议或者I/O信号一起无缝集成在AC 800M的控制应用中。AC 800M控制器中预先配置的读写功能块可以从WirelessHART网关中读取HART变量。

ABB全面的WirelessHART解决方案 。 ABB不但提供800xA WirelessHART集成解决方案,而且提供WirelessHART现场仪表,包括温度、压力、振动监测。ABB还提供项目执行和系统集成的专业知识。

 

 

系统800xA为WirelessHART设备提供集中的设备管理和状态监控

下载
系统800xA 5.1设备管理概述手册

系统800xA设备管理解决方案帮助客户提高工程效率、减少维修时间、优化工厂的可用性和性能,从而持续提高生产效率。

我们的产品

Select region / language