Freelance工程师站

Freelance DCS系统的工程组态工具,之前称为Control Builder F,用于离线及在线组态AC900F、AC 800F、AC 700F以及Freelance 2000控制器。

支持IEC 61131-3的编程语言(FBD、IL、LD、SFC和ST)。通过这些标准的编程语言以及图形用户接口,使得创建应用程序成为一项轻松的工作。

大量功能块应用库得到工业应用证明和测试,大大节省编程和测试工作。当在某个过程站增加一个功能块的时候,会在操作员站自动生成对应的操作面板。应用程序会检查其完整性和一致性。

Freelance工程师站内置FOUNDATION Fieldbus、PROFIBUS-DP以及FDT/DTM方式的设备组态,因此能够轻松实现集成的资产管理。

想了解更多产品和服务信息?

优势
技术数据
服务
  • 一个工具实现自动化程序组态、操作员接口以及现场总线参数
  • 符合IEC 61131-3的强大编辑器
  • 功能块应用库提供超过220个功能块
  • 图形宏库包含超过200个图形符号
  • 通过项目树灵活创建程序,并使程序结构更透明
  • 自动化功能轻松实现验证
  • 方便的交叉参考功能轻松找到变量和标签
  • 统一自动生成系统图形化文档,包含整个用户程序、系统通信以及所有现场设备参数
  • 轻松备份项目文件

项目树
项目树是中央的工具来管理整个用户程序并调试,所有项目配置数据都显示为一个树结构。

工程数据库
Freelance系统所有配置的信号、变量和标签都在一个共同的项目数据库通过列表形式管理,非常易于存档。

工程/组态

符合IEC 61131-3的强大图形化编程组态编辑器:

  • 功能块图(FBD
  • 指令表(IL)
  • 梯形图(LD)
  • 顺控图(SFC)
  • 结构化文本(ST)

硬件结构
在图形化的系统总貌中组态所需的硬件结构,并且也能够定义系统通信。可以将特定的Freelance操作员站指定给特定的控制器。
Engineering - HW Structure 1
此外,可以在操作员站和过程站获得详细信息,连同它们控制器通过现场总线连接的模块。在站总貌显示中,操作员站和过程站能够通过选择列表进行排列。控制器的过程处理、显示以及I/O通道分配等工作能够独立进行。而这仅需要点击记下鼠标即可。
 
现场总线和现场设备组态

各总线参数,如波特率、订阅数量以及时间常数等,能够在每个现场总线模块上设置。

Freelance工程师站(Control Builder F)也支持设置线路上的总线参数以及现场总线是如何配置的。组态-Profibus这可以让新接触的工程师更轻松的工作。在现场总线的组态页面中,新添加的PROFIBUS从站能够通过GSD文件或FDT技术集成到现场总线中。使用模板的概念,能够通过拖拽的方式完整集成预组态的PROFIBUS从站。  Engineering - Profibus

更多详细功能介绍,请点击Freelance 产品目录(.pdf, 13.81MB).
Loading documents