信息管理

WinCS 为您提供基础的和高级的信息管理功能

通过操作员站软件WinHMI来在线查看趋势、信号顺序记录和Excel报告。此历史数据功能适用于大多数应用。

WinBrowse可用于离线浏览存档的趋势、日志文件和报表文件。其数据可以按图片或表格形式显示。图片方式可自由缩放,方便用户浏览。

另外,可以提供选项包提供增强的报表和数据采集功能,能够为操作员提供高级信息管理功能。

想了解更多产品和服务信息?

基础信息管理
高级信息管理
  • 一个趋势显示中最多可以记录6个信号
  • 多种时间范围可选(例如从几秒到几周)
  • 支持时间触发报表和周期记录报表,历史报表以Excel格式保存,方便进一步的数据分析和处理
  • 通过组态操作员站上的归档历史文件可采用自动,手动,事件触发3种方式传输到安装WinBrowse的PC中,以便离线浏览汇总的历史数据
  • 轻松备份:将归档值可以备份在任何数据介质
  • 安全性:原始数据是二进制编码,因此可以防止修改

     对于更高级的历史功能需求,请参考高级信息管理功能

对于更高级、更大量的信息管理,可以选择基于ABB 生产效能历史数据库的过程数据历史库。这些数据通常带有时间标签以及事件信息。历史库通过一个或多个冗余/非冗余连接节点采集数据。

主要功能:

  • 长期数据存
  • 可选冗余服务器
  • 支持微软Office接口
  • 增强的可视化以及报表
  • 报警和事件也可以被存储

能够支持最多15万条日志,以及多年存储和高吞吐量。提供多种预组态的聚合计算算法,以及用户自定义的计算公式。对原始数据进行计算形成聚合数据(如最小值、最大值、合计、平均值、分钟、小时、日、年等)以及KPI(关键过程指标)。使用强大的计算引擎可以完成特殊的聚合。为了更高的可用性,历史服务器可以组态成冗余并使用冗余数据连接器。


  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language