• 清晰的信息层次结构,可以实现透明和快速的操作
• 用户自定义功能键可以实现快速的显示选择
• 大量的预制工程显示类型
• 通过控制属性功能,提供访问所选择标签的动态控制联锁逻辑程序(使用OPC或趋势服务器连接)
• 在过程报警情况下快速选择正确的测量点
• 统一的信息概念,清晰的安排信息的显示和操作提示
• 最多16个用户组/访问权限,1000个用户,可为用户设定密码(通过选项WinLock软件)
• 趋势显示和存档
• 操作员登录功能,包括姓名和时间戳
• 系统诊断,可以实现到现场设备级,允许所有现场设备错误诊断
-流程图显示
-图形内单个小趋势显示
-标准显示
-总貌显示
-图形显示
-趋势显示
-面板
-组显示
-顺控图显示
-历史画面显示
-收藏显示
-时间调度显示
-系统显示
-系统组态显示
-系统诊断
• 控制属性(显示组态)
• 存档
在线查询,我们将主动联系您