Finnisches Sägewerk setzt zur Produktivitätssteigerung Standardfrequenzumrichter von ABB ein

Im Sägewerk von Westas in Südfinnland spielt die Fördertechnik eine zentrale Rolle. Es wird Holz unterschiedlicher Größe transportiert. Am Anfang des Verarbeitungsprozesses steht Stammholz und am Ende Holz unterschiedlicher Maße. Für einen reibungslosen Ablauf werden für die Förderanlagen Antriebe mit Drehzahlregelung verwendet, um eine flexible und präzise Drehzahl- und Drehmomentregelung sicherzustellen.

Pekka Kopra, Geschäftsführer der Westas Group, erklärt den Ablauf: „Zunächst transportieren wir Rundholz, das zu Kantholz verschiedener Form und Größe verarbeitet wird, welches dann sortiert und an verschiedenen Positionen abgelegt wird. Wir führen Holz mit hunderten verschiedener Maße. Das bedeutet, wenn Holz über die Förderanlagen läuft, müssen Geschwindigkeit und Vorschub an die jeweiligen Maße angepasst werden. Hierfür sind unterschiedliche Laufgeschwindigkeiten der Förderanlagen erforderlich, die durch den Einsatz hochwertiger drehzahlgeregelter Antriebe erreicht werden.”

Der Produktionsprozess für Bauholz ist lang. Der Prozess vom Wald bis zu den Kunden dauert 3 bis 4 Wochen. Er umfasst mehrere Stufen, von denen das Trocknen und der Erhalt der Qualität des Endprodukts am anspruchsvollsten sind. Bei der Westas Group ist die gesamte Produktion auf Kundenaufträge ausgerichtet, die den kompletten Produktionsprozess bestimmen.

Westas Group Managing Drirector Pekka Kopra is happy with ACS580 drives controlling the speed of sawmill's conveyors

Pekka Kopra, Geschäftsführer der Westas Group

Fakten

Kunde  Westas Group
Ort Finnland
Projektumfang Investition in die Automatisierungstechnik zur 
Verbesserung der Produktionseffizienz
Frequenzumrichter Drei Standardfrequenzumrichter ABB General Purpose Drive ACS580 
Schlüssel zum Erfolg
Zuverlässige Prozesskontrolle, einfache Inbetriebnahme und Nutzung, globaler Service mit lokaler Präsenz

Diese Seite teilen

Erfahren Sie mehr

Weiterführende Links

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language