Cómo los convertidores pueden desvelar oportunidades en tus procesos

Los convertidores de frecuencia optimizan y facilitan el control de los motores y los procesos de producción. Al analizar cualquier inversión en variadores de velocidad, existen numerosos factores a considerar. Sin embargo, es probable que su decisión se reduzca finalmente a una pregunta muy simple:

¿Qué valor añadido y qué rentabilidad de la inversión (ROI) aportarán estos nuevos convertidores a su negocio?

Para tomar una decisión bien fundada y conseguir una amortización y rentabilidad óptimas de la inversión y ROI, es esencial evaluar tanto la inversión de capital a corto plazo como el coste total de propiedad a largo plazo. Nuestra experiencia demuestra que existen cuatro oportunidades de valor fundamentales que los convertidores pueden aportar en los procesos. Al considerar posibles proveedores, es importante plantearles el reto de que le expliquen detalladamente la mejor forma de aprovechar estas oportunidades.

Business_390x390

1ª oportunidad: reforzar la productividad

Exprimir una producción aún mayor de los activos de capital existentes es un reto omnipresente en todos los sectores. Los convertidores pueden tener un papel económico clave al aumentar su productividad con una mínima inversión. Un control optimizado de los motores potencia la productividad al incrementar la uniformidad y las velocidades de los procesos y, con ello, aumentar la productividad y reducir los desechos de producción. Los variadores de velocidad también aportan flexibilidad para ajustar fácilmente la velocidad y los volúmenes de producción a la demanda, lo que aumenta los ingresos a la vez que protege la rentabilidad.

Las auténticas capacidades de un proveedor de convertidores se ponen a prueba cuando se ve obligado a explicar exactamente de qué forma aumenta su productividad. Rételos a convencertl de que son capaces de hacerlo también en sus procesos específicos. Pregúnteles también de qué forma le ayudarán a alcanzar sus objetivos e indicadores clave de rendimiento.

Productivity_390x390

2ª oportunidad: maximizar la disponibilidad

El tiempo de funcionamiento crea beneficios y el tiempo de inactividad los hace desaparecer. Elegir los equipos por su bajo precio de compra puede terminar resultando muy caro. Cualquier fallo de los equipos de control puede paralizar el proceso y las líneas de producción, con un aumento descontrolado de los costes de mantenimiento y pérdida de ingresos. En lugar de esto, usted busca la tranquilidad de saber que sus procesos funcionan a la perfección, ya que así puede planificar proactivamente el mantenimiento en los momentos en que puede permitirse una parada.

Naturalmente, todos los fabricantes de convertidores afirmarán que sus equipos son fiables: se trata de un requisito mínimo estándar. Sin embargo, ¿cómo puede asegurarse de que el convertidor le ofrece la máxima disponibilidad posible?
No solo debe examinar la fiabilidad del convertidor, sino también su buen funcionamiento durante todo su ciclo de vida. Rete a los proveedores a demostrar que está eligiendo el convertidor idóneo para el largo plazo, lo que exigirá que le ofrezcan asistencia para una disponibilidad de primera clase durante toda su vida útil.

Availability_390x390

3ª oportunidad: reducir los costes operativos

El control de los costes para eliminar costes de las operaciones es, hoy día, la prioridad número uno de la mayoría de los directivos. Probablemente, también usted notará la presión para producir más con menos recursos. Aquí es donde los variadores de velocidad añaden valor, al optimizar el control de los motores en línea con las necesidades del proceso y evitar el malgasto de materias primas, energía y costes de funcionamiento. Todos los fabricantes de convertidores dicen que sus convertidores le ahorrarán dinero. No obstante, aparte del obvio ahorro de energía, ¿qué prueba le ofrecen de que logrará ahorros mayores y más profundos en energía y materias primas?

Muchos fabricantes afirman también que tienen el convertidor más energéticamente eficiente, capaz de controlar el motor también más eficiente. Sin embargo, ¿y la eficiencia combinada de convertidor más motor? Rételes a que te lo expliquen y le demuestren cómo le ahorrará dinero en su planta y su proceso específicos.

Operating_costs2_390x390

4ª oportunidad: reducir los costes de mantenimiento

Cuando el proceso funciona con suavidad y eficiencia, todo está bien. Sin embargo, cuando ocurre algo impredecible, el coste de resolver un problema puede arruinar la rentabilidad de una instalación. Contar con una asistencia profesional resulta vital, ya se trabaje localmente o por todo el mundo. En ocasiones, el mantenimiento preventivo puede parecer caro e innecesario, pero puede ahorrarle los costes ocultos muy superiores derivados de cualquier evento inesperado y sus consecuencias.

Probablemente, ya sabrá cómo desea gestionar el mantenimiento y los servicios de sus convertidores. Usted decides: se trata de su futuro. Para tomar una decisión acertada, pida a los proveedores de convertidores que eliminen cualquier incertidumbre de la ecuación y le expliquen en detalle cómo harán que sus costes de mantenimiento sean predecibles y manejables durante todo el ciclo de vida.

Maintenance_costs_390x390

¡Rétenos a convencerle!

Sabemos que los variadores de velocidad pueden liberar el valor oculto de sus procesos y operaciones.Y estamos convencidos de que nuestros convertidores son la mejor solución para lograrlo.

¿Por qué no nos reta a demostrárselo? Contacte con nosotros.

Herramientas

Select region / language