Soluciones de Compatibilidad Total para satisfacer todas sus necesidades

Hay muchas cosas para evaluar la hora de invertir en un convertidor de frecuencia u otras piezas de automatización. Al final, usted debe ser capaz de tomar una decisión bien informado, considerando tanto la inversión a corto plazo como el coste a largo plazo.

Lo cubrimos todo. La idea detrás de nuestra nueva gama de convertidores de frecuencia de Compatibilidad Total es sencilla: ​mejores convertidores y servicios adaptables a sus procesos, usuarios, ​negocios y objetivos ambientales, lo rápidamente empezará a disfrutar de sus beneficios y el retorno de su inversión.

La base de toda la gama de convertidores de frecuencia de Compatibilidad Total se encuentra en su arquitectura. Los convertidores comparten la misma plataforma de software, herramientas, interfaces de usuario y opciones. ​Además, ofrecemos un convertidor idóneo desde la bomba de agua más pequeña hasta el horno de cemento más grande. Cuando haya aprendido cómo usar un convertidor de Compatibilidad Total, le será más fácil aprender a usar otros convertidores de la gama.

​Nuestra gama de Compatibilidad Total ofrece una amplia selección de convertidores y servicios. La oferta sigue creciendo, ofreciendo más flexibilidad para satisfacer sus necesidades y simplicidad para ayudar a administrar su base instalada. Tanto a nivel local como a nivel mundial, ahora y en el futuro.

All-compatible_390x390

Compatibilidad Total con las personas

Ya sea que usted está operando en un proceso completo o solo con una aplicación motor-convertidor, lo importante es que usted se sienta cómodo y seguro a su alrededor. Las características del interior del convertidor y servicios a su alrededor deben ayudarle en la puesta en marcha, monitorización y mantenimiento del convertidor, consiguiendo que el proceso se ejecute exactamente como usted espera.

Las interfaces de usuario de los convertidores de Compatibilidad Total  son iguales, ofrecen una gran cantidad de características que simplifican la operación diaria de los convertidores. Estas funciones le ayudan a realizar ajustes precisos y analizar el funcionamiento del convertidor y el uso de los asistentes de ayuda y las macros de control están preparadas para una puesta en marcha rápida. Puede hacer funcionar el convertidor en su propio idioma y personalizarlo con información que sea relevante en su entorno de trabajo. Las funciones de seguridad integradas y certificadas no solo le mantendrán a salvo, sino que también mantendrá el proceso dentro de los límites de seguridad predefinidos que protegen la maquinaria y el entorno de trabajo.
Human_all-compatible_390x390

Compatibilidad Total con el proceso

La integración de una pieza de la automatización eléctrica a un proceso existente o nuevo, no es un trabajo fácil. Usted tiene que considerar muchos factores, desde el dimensionamiento del convertidor y su conectividad ​hasta su rendimiento, tipo de motor, requisitos de protección y certificaciones. La lista puede ser larga. Una mala elección puede acabar creando una complejidad innecesaria y la pérdida de tiempo para la resolución del problema.

Usted no tiene que conformarse con un compromiso. Se trate de la potencia del motor, del voltaje,

el tipo de envolvente o de la conexión del bus de campo, o del conjunto convertidor - motor para atmósferas potencialmente explosivas, ABB tiene el convertidor correcto para usted. Nuestras herramientas de PC le ayudarán con el dimensionamiento del convertidor y la estimación de posibles ahorros de energía. Además, nuestros expertos y proveedores autorizados de todo el mundo están dispuestos a ayudarle y aconsejarle para seleccionar el convertidor y servicios óptimos par usted.

Process_all-compatible_390x390

Compatibilidad Total con el negocio

Usted estará dirigiendo un negocio e intentando que las inversiones que se realicen agreguen valor a su empresa. Usted sabe cuál es su negocio principal y quiere esa misma actitud y compromiso por parte de sus proveedores y sus productos, consiguiendo que mantengan su negocio en funcionamiento con el apoyo profesional y servicios con los que usted puede contar.

Póngase en contacto con nuestro equipo local de ventas o con nuestros partners autorizados, y véalo por sí mismo. Nuestros equipos se comprometen a hacer que su negocio funcione sin problemas y de forma rentable. Le ofrecemos toda la experiencia adquirida en décadas de trabajo con empresas como la suya. Nuestra oferta de productos abarca una amplia gama de tecnologías de automatización y potencia. La cartera de servicios de ciclo de vida le ofrece las opciones de servicio adecuadas a sus necesidades. Además, tanto si usted está operando localmente o en escala global, podemos apoyarle 24/7 con nuestra red global de ventas y soporte.
Business_all-compatible_390x390

Compatibilidad Total con el medio ambiente

La demanda de energía del mundo sigue creciendo. Cada día más la automatización está integrada en nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo, hemos de tomar decisiones conscientes para reducir nuestro impacto en el medio ambiente. Los motores eléctricos utilizan el 28% de la electricidad del mundo. Sin embargo, menos del 10% están equipados con un convertidor de frecuencia. Los convertidores regulan la velocidad del motor y pueden reducir el consumo de energía entre un 30% y un 50% en muchas aplicaciones, y, en casos extremos hasta un 90%. Hemos estado desarrollando y mejorando la tecnología de los convertidores durante décadas. Nuestros productos instalados ahorraron alrededor de 355 TWh de energía sólo en 2012, lo que equivale al consumo anual de más de 85 millones de hogares.

La gama de convertidores de Compatibilidad Total es nuestra última tecnología lista para afrontar el reto de la eficiencia energética. Los convertidores tienen características integradas que ayudan a afinar la aplicación para optimizar el consumo de energía. Nuestras herramientas de PC ayudan a estimar el potencial de ahorro de energía de sus aplicaciones, y nuestros expertos puedan visitarlo para estimar y discutir acerca de una solución que se ajuste a sus objetivos medioambientales y de negocio.
Environment_all-compatible_390x390

Gama de Compatibilidad Total

Select region / language