Cómo afecta la reducción de costes en la cuenta de resultados
El balance económico para un ejercicio en el que se reducen los gastos un mínimo 1% es sorprendente. En cuanto al saldo final, en la figura siguiente se demuestra que se obtiene el mismo resultado disminuyendo un 1% los costes que aumentando un 8% las ventas.
No hace falta remarcar la dificultad intrínseca de pretender aumentar un 8% las ventas, más especialmente dada una coyuntura económica de estancamiento. En cambio, resulta mucho más fácil intentar disminuir un 1% los costes. En cuanto a la factura energética -que en muchas industrias llega al 20% o 30% de sus gastos-, la implementación de algunos equipos para la eficiencia energética repercute en un menor consumo eléctrico que, a su vez, conlleva una disminución significativa de los costes.