Toimintavarmaa vesihuoltoa uusimman taajuusmuuttaja-tekniikan avulla

ABB:n uusimman taajuusmuuttajatekniikan avulla voidaan parantaa vedenhuollon toimintavarmuutta ja välttää kustannustehokkuutta heikentäviä katkoksia vedenkäsittelylaitosten toiminnassa.

Pietarsaaren kunnan omistama Pietarsaaren Vesi huolehtii länsirannikolla noin 20 000 asukkaan vesihuollosta. Tavoitteena on varmistaa keskeytymätön veden saanti alueen asukkaille.

Kaupungin ja lähiseutujen jätevesi johdetaan yhteiseen vedenkäsittelylaitokseen. Noin 80 prosenttia jätevedestä kulkee automaattisen keskuspumppuaseman kautta, joten luotettavat pumppulaitteet ovat ehdottoman tarpeellisia.

”Luotettavuudesta emme voi tinkiä. Jos vesi nousee liikaa pumppuasemalla, käsittelemätön jätevesi voi pahimmassa tapauksessa valua suoraan mereen”, kertoo Pietarsaaren Veden prosessipäällikkö Mika Dahlman.

Yhtiö korvasi pumppuaseman viisi vanhaa taajuusmuuttajaa ABB:n uusilla vedenkäsittelyjärjestelmiin suunnitelluilla ACQ580-taajuusmuuttajilla.

”Vika tällä asemalla olisi vakava paikka. Tämä on luultavasti koko jätevesijärjestelmän kriittisin kohta, sillä lähes kaikki virtaus kulkee tämän pumppuaseman kautta”, toteaa uusien taajuusmuuttajien asennusta ja käyttöönottoa valvonut Andreas Ek, joka edustaa teknisiä palveluja tarjoavaa Pietec-yhtiötä.

Toimintojen optimointi

Yksi taajuusmuuttaja on aina käytössä tällä asemalla, ja enintään neljä voi olla yhtä aikaa käytössä, jolloin yksi jää varalle. Pumppujen käyttöaikojen vuorotteleminen varmistaa sen, että koko laitteisto kuluu tasaisesti. Tämä lisää myös energiatehokkuutta.

Veden tason ohjaus ja hallinta ovat oleellisia tasaisen virran ylläpitämisessä. Muuten järjestelmä voi tulvia. Tämä ei aiheuttaisi pelkästään seisokkia ja mahdollisia korjauskuluja, vaan jätevesivuoto voisi myös valua läheiseen mereen ja aiheuttaa mahdollisesti vakaviakin ympäristöongelmia.

Tukkeutuminen on yleinen ongelma kaikilla jätevesipumppaamoilla.

Mika Dahlmanin mukaan taajuusmuuttajien mahdollistama pumppujen puhdistustoiminto on erityisesti tehostanut toimintoja vähentämällä manuaalisen puhdistuksen tarvetta. Tämä vähentää pumppujen seisokkiaikaa ja alentaa manuaalisten puhdistustöiden aiheuttamia kustannuksia, mutta myös alentaa pumppujen yleisiä käyttökustannuksia, koska se lisää niiden keskivertotehokkuutta.

”Yleensä pahin ongelma on, että tukkeutunut pumppu syö valtavasti virtaa, aiheuttaa piikin sähkönkulutukseen ja kuormittaa laitteistoa turhaan. Silloin pumput on joko vedettävä ylös ja puhdistettava käsin tai on käytettävä taajuusmuuttajien puhdistustoimintoa. Tästä on ollut meille apua ja olemme käyttäneet sitä vähintään viikoittain, jos emme ihan päivittäin”, Mika Dahlman kertoo. ”Sitä on hyvin helppo käyttää – toimii pelkällä napinpainalluksella. Se on hyvä.”

Jaa tämä sivu

Pietarsaaren Vesi

Noin 80 prosenttia alueen jätevesistä kulkee yhden automaattisen pumppuaseman kautta, jonka viittä upotettavaa pumppua ohjaavat ABB:n vedenkäsittelyjärjestelmiin suunnitellut ACQ580-taajuusmuuttajat.

Faktat

Asiakas

Pietarsaaren Vesi

Sijainti Pietarsaari, Suomi
Toimiala Veden- ja jätevedenkäsittely
Ratkaisu ACQ580 VSD
Ominaisuudet Luotettava toiminta ja helppokäyttöisyys

Helppo asennus ja käyttöönotto nopeuttavat työtä

ACQ580-tajuusmuuttajat on suunniteltu niin, että niiden käyttöönotto ja asennus sujuvat vaivattomasti. Myös laitteen käyttäminen ja hyödyllisen tiedon saanti laitteesta on tehty helpoksi. Laitteiston vaihto kesti tässä tapauksessa alle päivän.

”Tämä oli oikeastaan helpoimpia projekteja, joissa olen työskennellyt”, sanoo Andreas Ek Pietecistä.  ”Kaikki sujui niin nopeasti. Käyttöönotto ja kaikki muu toimivat alusta asti.”

Mika Dahlman kehuu muuttajien ohjaustaulujen käytettävyyttä: ”Muuttajanäytön ulkoasu on entistä selkeämpi ja helppokäyttöisempi. Valikko on loogisempi, ja siitä näkyvät arvot jännitteelle ja sähkövirralle, rotaationopeus ja -suunta ja muut tärkeät arvot selvemmin.”

Pitkän aikavälin käyttövarmuus vähentää kustannuksia

Olosuhteet Pietarsaaren Veden keskusjätevesipumppaamon sisällä ovat hyvin vaativat ja korroosio voimakasta. ACQ580-taajuusmuuttajat ovat osoittautuneet kestäviksi ja luotettaviksi näissäkin olosuhteissa.

”On hyvin tärkeää, että ne ovat kestäviä. Voimme luottaa siihen, että ne toimivat, kuten haluamme”, toteaa Andreas Ek.

”Pääasia on, että ovat luotettavia ja toimivat hyvin kosteissa ja vaativissa olosuhteissa. Juuri se on tärkeää", Mika Dahlman lisää.

Tarkka, sujuva ja luotettava pumppujen toiminta takaa alhaisen energiankulutuksen ja pidentää pumppujärjestelmän käyttöikää. Tämä vähentää kustannuksia ja nopeuttaa siten sijoitetun pääoman tuottoa.

”En usko, että näiden taajuusmuuttajien kanssa tulee ongelmia”, sanoo Andreas Ek. ”Ne ovat olleet yli vuoden käytössä, eikä minun ole tarvinnut mennä paikalle tarkastamaan mitään. Se on uskoakseni hyvä merkki siitä, että kaikki toimii kuten pitääkin.”

PV_0106 Pietarsaaren Vesi - Operator

Pietarsaaren Veden prosessipäällikkö Mika Dahlman kertoo, että taajuusmuuttajien tärkeimmät ominaisuudet ovat luotettavuus ja helppokäyttöisyys. Sisäänrakennettu pumpunpuhdistustoiminto on säännöllisessä käytössä.

PV_0116 Pietarsaaren Vesi - ACQ580 closeup

Käyttäjän on helppo ymmärtää ACQ580-taajuusmuuttajien ohjaustoimintoja, sillä valikkonäkymä on selkeä ja looginen. Tietoja voidaan käyttää ja valvoa etäyhteydellä.

Find out more

Select region / language