Drives e PLC per nastri trasportatori e alimentatori per il dosaggio

Cement-conveyor-header

Come possiamo essere d’aiuto?

Nastri trasportatori
Alimentatori per il dosaggio

Nastri trasportatori efficienti per ogni carico di lavoro

I nostri convertitori di frequenza garantiscono sempre efficienza e affidabilità per i nastri trasportatori. Si avranno a disposizione precisione, affidabilità e il livello di prestazioni richiesto.

I nastri trasportatori per cemento avranno un ciclo di vita superiore grazie al fatto che i nostri convertitori di frequenza in c.a. in bassa e media tensione evitano slittamenti, tensioni o rotture del nastro, anche in condizioni di lavoro difficili.

Grazie a un controllo preciso della velocità e della coppia del motore, tutto si svolge in modo lineare proteggendo, in questo modo, il nastro e gli altri componenti meccanici.

Nastri trasportatori che non slittano e non si rompono e un ciclo di vita più esteso con affidabilità ed efficienza continua. Tutto conta per assicurare che la lavorazione del cemento sia affidabile e redditizia.

Avvio e arresto graduali:

  • Nessuna tensione, slittamento o rottura del nastro
  • Ciclo di vita più lungo e manutenzione ridotta

Inversione agevole della direzione di rotazione:

  • Manutenzione semplificata in caso di guasto del nastro
  • Tempi di inattività ridotti al minimo, risparmi sui costi

Regolazione precisa della velocità:

  • Ottimizzazione della velocità del nastro trasportatore
  • Potenza assorbita ridotta
  • Ciclo di vita prolungato del nastro trasportatore
  • Riduzione dei costi di gestione e di manutenzione

Sincronizzazione di più motori:

  • Distribuzione uniforme del carico fra i motori ed eliminazione di effetti dinamici non desiderati
  • Minore usura con conseguente riduzione dei tempi e dei costi di manutenzione

Frenatura rigenerativa:

  • L’energia di frenatura viene restituita alla rete di alimentazione dell’impianto
  • Riduzione dei consumi energetici

Regolazione dinamica della coppia:

  • Consente di controllare sempre, e con precisione, gli alti livelli di coppia di avvio, evitando così possibili tensioni o slittamenti del nastro
  • Tempi e costi di manutenzione ridotti 

Prodotti

La qualità del cemento si basa sulla precisione del controllo e sull’affidabilità

Gli alimentatori per il dosaggio preciso e controllato delle materie prime e degli additivi sono una componente cruciale della qualità del cemento.

I nostri convertitori di frequenza sono dotati di controllo di precisione per gli alimentatori. Tutto contribuisce a garantire una produzione ottimale del cemento. Il controllo preciso della velocità e/o della coppia dei motori dell’alimentatore, tramite convertitori di frequenza in c.a. in bassa e media tensione, assicura sempre l’esatto dosaggio del materiale.

I nostri convertitori di frequenza in c.a. consentono di monitorare attentamente le informazioni di dosaggio. Per la produzione di un cemento di qualità tutto questo è molto importante. La protezione dall’usura dei nastri dell’alimentatore e di altri componenti meccanici è uno dei benefici maggiori del controllo uniforme e preciso della velocità e della coppia del motore.

Tutto è importante per produrre cemento di qualità. Ogni singolo milligrammo di materiale aggiunto determinerà la qualità del prodotto finale.

Precisione nella regolazione della velocità e della coppia

  • precisione del dosaggio dei materiali;
  • informazioni dettagliate del processo di dosaggio, eliminazione dei sistemi di dosaggio meccanici;
  • cemento della qualità desiderata e uniformità del processo;
  • ottimizzazione dei consumi di combustibile, di materie prime e di additivi;
  • riduzione al minimo di emissioni di gas;
  • bassi costi di gestione e di manutenzione, elevato livello di affidabilità di processo.

Interfaccia utente flessibile:

  • facile connessione a qualsiasi sistema di automazione;
  • costi di installazione ridotti, programmazione ridotta al minimo.

Avvio e arresto graduali:

  • nessuna tensione, slittamento o rottura del nastro;
  • prolungamento del ciclo di vita dell’alimentatore, costi di manutenzione ridotti. 

Prodotti

Loading documents
Select region / language