Garantindo uma produção de ovos confiável e consistente na China com drives ABB

Com o objetivo de aumentar a eficiência em suas linhas automatizadas de criação de ovos, a Big Dutchman-China começou a usar os inversores de frequência (VSDs) da ABB para operações de transportadores e ventiladores - proporcionando melhor tempo em operação, facilidade de uso e tranquilidade para o OEM e seus clientes

Compartilhe esta página

Com base na crescente demanda do mercado na China por ovos, um OEM líder em sistemas de criação de ovos estava procurando por uma nova tecnologia que aumentasse sua confiabilidade e eficiência operacional. A Big Dutchman-China, localizada a cerca de 30 minutos com trem-bala de Pequim, constrói linhas modernas que são instaladas em fazendas de ovos em toda a China. Para aprimorar as linhas, começou a explorar o mercado de equipamentos que oferecessem melhor controle motor e maior atendimento local em caso de necessidade.

Para garantir o melhor bem-estar animal possível nas granjas durante o processo, as galinhas que produzem os ovos recebem um fluxo constante de ração e ar fresco, ao mesmo tempo em que os resíduos e o ar sem oxigênio devem ser removidos. Para fazer isso, uma série de transportadoras e ventiladores acionados por motores elétricos são usados para mover a alimentação e o ar fresco, e o esterco e o ar de exaustão. E, claro, os ovos frescos também devem ser transportados com segurança para o setor de embalagem.

Propondo drives de uso geral da ABB

Para obter um controle mais estável e eficiente desses processos de fluxo de ar e material, a Big Dutchman-China pediu à ABB sugestões sobre como seus acionamentos de velocidade variável poderiam ajudar. Robin-Yu Lou, engenheiro de vendas da ABB na China para produtos de acionamento, explica como as coisas se desenvolveram.

“A Big Dutchman-China estava procurando um drive que pudesse oferecer maior confiabilidade operacional e facilidade de uso, e que também tivesse uma rede de suporte com um bom serviço local, se necessário”, diz ele. “Depois de discutir exatamente o que suas linhas de ovos precisavam fazer e explicar o que nossos VSDs ofereciam e os recursos de nossa ampla equipe de suporte pós-venda na China, a proposta incluía nosso drive ACS580 de uso geral como uma solução.”

Robin calculou com precisão que este drive seria ideal para lidar com as várias operações da linha de ovos, proporcionando assim a alta confiabilidade, funcionalidade e facilidade de uso necessárias, mas sem ser muito potente ou cara para a aplicação. Além disso, o parceiro de canal local da ABB pode fornecer serviço pós-venda e a maioria das necessidades de suporte técnico, se necessário.

Histórico comprovado e fácil de usar

Depois de comparar os benefícios do ACS580 com outros inversores, a Big Dutchman-China concordou em experimentar a sugestão da ABB e ficou muito feliz com a solução. Além do suporte local, os principais argumentos técnicos que favoreceram o ACS580 foram seu longo histórico de operação confiável, fácil comissionamento e uso devido ao painel de controle ser intuitivo, seu tamanho compacto para caber em pequenos espaços e a capacidade de personalizar soluções para atender tanto as necessidades da Big Dutchman quanto as de seus clientes.
Além disso, a Big Dutchman-China gostou do fato de que o ACS580 não seria um fardo no trabalho da equipe de engenharia, já que o drive tem alta confiabilidade e é intuitivo – tornando-o fácil de instalar e de usar. E, caso fosse necessário suporte, os parceiros de canal da ABB e a própria ABB estariam prontos e aptos a ajudar.

 

Mais de 200 drives já implantados

Hank Zhang, gerente técnico da Big Dutchman-China, diz que mais de 200 drives ACS580 já foram instalados em seus equipamentos e foi um grande sucesso.

“Como resultado da implementação desse inversor, estima-se que o tempo de inatividade operacional nas linhas de produção de ovos tenha diminuído em cerca de 90%”, afirma ele, “e o tempo de comissionamento foi reduzido em cerca de 30% devido aos recursos fáceis de usar. Além disso, as velocidades do ventilador e da esteira podem ser controladas com mais precisão, proporcionando um ambiente mais confortável para as galinhas. Também para alguns dos transportadores e ventiladores onde faz sentido, apenas um drive está controlando vários motores, alcançando assim um controle de velocidade estável e síncrono, além de economizar nos custos de investimento. Processos críticos como a ventilação para fornecer oxigênio exigem a mais alta confiabilidade, pois a falha pode levar a alta mortalidade. A robustez superior do ACS580 é essencial para garantir controle climático e fornecimento de oxigênio sem falhas. Uma característica positiva adicional do ACS580 é sua bobina CC para mitigação de harmônica e aumento da vida útil dos capacitores. Uma vez que as fazendas estão normalmente longe das comunidades e, portanto, dos transformadores de distribuição, a rede de abastecimento principal é frequentemente fraca. Drives sem tecnologia de mitigação causarão distúrbios na rede elétrica que podem afetar negativamente outros equipamentos. Assim, ao usar o ACS580 de mitigação de harmônica, outros equipamentos nas granjas de ovos, como clima e computadores de alimentação, também se tornam mais confiáveis, o que é positivo tanto para a segurança quanto para a produtividade.


Confiabilidade e serviço local são uma combinação vencedora

Ao oferecer um produto superior em termos de qualidade e suporte, a ABB estabeleceu uma relação sólida com o Big Dutchman na China, deixando todos satisfeitos. Isso resultou em mais tranquilidade tanto para a Big Dutchman-China quanto para os próprios produtores de ovos, pois eles veem que este drive pode lidar com as várias aplicações com alta confiabilidade e que o suporte especializado está disponível prontamente, se necessário.

Fatos

Cliente

Big Dutchman - China

Localização Tianjin, China
Indústria Alimentos e Bebidas
Escopo de fornecimento ABB Inversores de frequência de uso geral de baixa tensão da ABB
Fatores de sucesso Operação muito confiável de máquinas de produção de ovos (transportadoras). Facilidade de uso e suporte de qualidade pelo parceiro de canal da ABB e pela equipe da ABB.
BD conveyors
Fluxo de material estável na avicultura (Fonte: Big Dutchman - China)
GeneralPurposeDrives-ACS580

Drives ACS580 de uso geral de baixa tensão

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language