Soluções de Drives e Motores para a Indústria Sucro Alcooleira

O processamento de açúcar é uma indústria de intenso uso de energia que necessita de controle preciso e confiabilidade contínua. A ABB possui soluções que economizam energia, mantêm seu processo confiável e a sua planta segura.

No coração da produção de açúcar estão aplicações conduzidas por motores tais como bombas, ventiladores, trituradores/fatiadores, transportadores, equipamentos de moagem e centrífugas. Tudo isto se beneficia dos drives, motores, soluções em transmissão de energia mecânica e PLCs da ABB. Drives altamente confiáveis economizam energia enquanto melhoram a produtividade ao ajustar a velocidade e/ou torque de motores elétricos. Do menor uso de energia à  alta confiabilidade, os equipamentos ABB podem trazer uma contribuição significante ao garantir que sua próxima produção de açúcar seja um sucesso. 

Compartilhe esta página

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

energia_reduzida
Ao utilizar um moderno motor de embreagem a jato e um pacote de acionamento da ABB em seu moedor de cana a Usina Açucareira Mirpurkhas, no Paquistão, reduziu seu uso de energia em mais de 40%

1_milhao
Os drives e motores ABB permitiram que as Usinas Açucareiras Santa Matilde nas Honduras fizessem uma ótima transição do vapor à energia elétrica, resultando no aumento de receitas em US$1 milhão por ano.

Eficiência Energética
Segurança da planta/pessoas
Confiabilidade

Eficiência Energética

A Indústria do Açúcar consome altos níveis de energia, mas a boa notícia é que muito dessa energia pode ser economizada no processo de produção. Aqui estão alguns exemplos de como podemos ajudar. 

Você sabia que a moagem consome mais de 50% da energia da planta? 

Usar apenas turbinas a vapor na moagem não é tão eficiente quanto usar drives e motores para manter as máquinas funcionando. Ao substituir as tradicionais turbinas à vapor pelo combo de motor e drive de alta capacidade de até 2MW, você consegue diminuir o consumo de energia em até 50% se comparado à sistemas tradicionais. A maior parte das companhias açucareiras são autossuficientes no consumo de energia. Quanto mais energia eles economizam em seu próprio processo, mais energia sobressalente você poder vender para a rede. Dê uma olhada nas nossas ofertas para turbinas a vapor e a gás também.

Pessoas/Segurança na Planta

Uma usina açucareira s é um ambiente extremamente perigoso para se trabalhar devido ao grande risco de explosão.

Você sabia que a poeira do açúcar é tão explosiva quanto gás? 

O que é pior, você precisa garantir a segurança da planta e das pessoas nestas condições de perigo. Com os motores certificados para atmosferas explosivas da ABB além de nossos rolamentos, engrenagens e acoplamentos você pode garantir a segurança da sua planta e pessoal de acorod com as regulamentações do mundo todo (ATEX, IECEx).
O motor refrigerado por jatos de alta tensão da ABB é um dos primeiros do tipo a possuir um certificado IP66 sendo individualmente avaliado. Possuir o IP66 significa que o gabinete é completamente à prova de poeira, o que o torna ideal para aplicações em usinas açucareiras.

Confiabilidade

Tempo é definitivamente dinheiro no negócio de processamento de açúcar. Ter uma produção ativa e trabalhando 24/7 é essencial para manter-se competitivo. 

Você sabia que centrífugas são uma das aplicações com maior demanda na produção de açúcar? 

Devido ao alto torque de partida e forças mecânicas, as centrífugas são aplicações extremamente exigentes na produção de açúcar. O controle de torque direto da ABB nas unidades permite tempos de ciclo aprimorados e menos avarias, para que você possa produzir mais de maneira confiável. Reduzir o tempo de inatividade é fundamental. Os motores de desempenho de processo da ABB são projetados para durar nas aplicações mais exigentes.
    

Você também pode se beneficiar dos nossos quase 40 anos de experiência em manufatura de drives e motores para a indústria açucareira.

A ABB  é líder mundial no negócio de drives e motores. Nós possuímos quase 40 anos de experência na manufatura de drives e motores para a indústria açucareira. Cada drive é testado com carga máxima em nossas fábricas. Nós oferecemos uma grande variedade de motores e drives de velocidade variável, de grandes motores centrifugadores e drives regeneradores à motores IE4 de relutancia síncrono e pacotes de drives. Adicionalmente nós possuímos também uma grande gama de rede de serviços e especialistas para te ajudar!

Todas as ofertas ABB para a indústria açucareira

Select region / language