ABB云连接助手型控制盘

ABB 云连接助手控制盘是一款具有云连接功能的智能无线设备。通过内置的无线通讯模组和加密技术可以将传动运行数据以及事件安全实时上传到云端。

客户通过 Motion365 平台的网站、微信小程序或手机 APP 端可以随时随地查看传动的运行状态、事件、历史数据等信息,并在传动故障时及时得到通知。

同时,该控制盘支持 Drivetune 内的远程协助模块 - 传动在线,当设备故障时,快速方便的得到 ABB 传动专家的远程支持。帮助客户更大程度的减少非计划停机,提高设备的整体运行效率。

ABB 云连接助手型控制盘的主要功能

  • 增加设备正常运行时间
  • 优化能源和过程
  • 通过远程协助快速解决问题
  • 改进安全和维护措施
111

您想找控制盘的数字化操作指南吗?

SMARTGUIDE

建立云连接仅需要简单的四步


第一步:安装云连接助手型控制盘

oneclick_small1

只需简单的把控制盘插入传动前面的插槽中,即可轻松完成“摁一下”安装。


第二步:确认控制盘的云连接状态

IoT3

默认情况下,控制盘的云连接开关处于开启状态,设备上电后会与ABB Ability™ 云平台建立连接。您可以通过以下任何一种方法判断连接情况:
方法1:通过控制盘的 LED 指示灯状态:当 LED 灯为蓝色闪烁代表连接建立。
方法2:通过控制盘的菜单参数查看云连接状态。


第三步:添加设备并激活订阅

IoT 1

在确保控制盘的云连接成功建立后,可以通过手机扫描控制盘正面的Motion365微信小程序码完成添加设备等相关操作。也可以通过Motion365网页端添加设备:https://digital.motion.abb.com.cn



第四步:查看数字化传动链的实时状态

IoT2

完成前面的步骤,您就可以通过手机端或者网页端随时查看数字化传动链(Motion365)的状态,以及在出现异常时及时获得通知。


产品相关链接及应用

兼容产品

ACS-DCP-W兼容传动
ACH-DCP-W兼容传动
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language