生态设计常见问题

新标准总会带来新问题。我们收集了关于欧盟最低能效标准新规640/2009/EC的一些最常见的问题 ,新规要求在2015年1月1日后出售的IE2电机要结合使用变频器。

是否有针对变频器的最低能效标准?

没有。EN 50598-2是一项定义变频器(完整变频器模块,即CDM)IE等级的标准。此外,该标准包括CDM和电机组合(称为“动力传动系统”,即PDS)的IES等级。 

随后,欧盟委员会可以定义或规定变频器和电机驱动系统的最低能效等级(MEPS)。 

2015年1月开始实施的欧盟这项关于IE2电机的新规意味着什么?

根据欧盟最低能效标准委员会条例(EC)第640/2009条,如果您购买的是功率介于7.5至375 kW之间的电机,那么新的IE2电机必须结合变频器使用。这适用于铭牌标明支持接入市电使用的(直接接入市电)电机,不包括规定只能结合变频器使用的电机。 

要求制造商在即将在欧洲市场上投放的IE2电机贴上标签,标明电机只能结合变频器使用。 

IE3电机或IE2电机+变频器组合的选择标准是什么?

选择电机和变频器的工作可能比较复杂,具体取决于您的应用。变频器以生产过程所需的转速和转矩驱动电机,并不断调整,以满足特定的瞬时需求。在离心式设备(泵和风机)中,较之机械控制方法,变频器可带来显著的节能效果。当然,结合变频器使用的高效IE3电机(或更高等级的电机)能带来更显著的节能效果。 

在购买电机时,我如何确定其是否满足要求?

第一步是查看电机的铭牌。铭牌上应印有电机的效率等级。IE2是最低(IE3较高,IE4更高)等级。或者,您可以向电机制造商索取电机的试验报告。 

在欧盟各国,电机的效率等级必须基于在电机铭牌上显示的在额定电压/频率/输出功率组合时的最低效率值。 

面向欧洲市场的IE2电机也必须有另外的标记,标明电机只能结合变频器使用。 


我在经销电机。我有在2015年1月1日之前采购的电机存货。我是否能继续销售这些电机?

如果您是在2015年1月1日之前从电机制造商购进的IE2电机,那么,不要求您连同变频器一起经销电机。要求电机制造商在2015年1月1日后运往欧盟市场的电机上贴上标签,标明电机必须结合变频器使用。 
 


我的生产工艺使用的电机未配备变频器。我现在是否需要购买变频器来遵守规定?

不,不要求您为了现有(已安装并投入运行)电机符合本标准而购买和安装变频器。不过,安装新设备要求您满足该标准规定的,至少要使用IE3等级直接连接市电的电机,或结合变频器使用IE2电机的要求。 

我的电机没有配备变频器。如果我必须更换电机,我是否需要增添变频器?

在这种情况下,您需要考虑如下几点: 

如果您现有的更换电机是在2015年1月1日之前购入的存货,那么,可利用这些电机取代老旧电机。 

如果您是在2015年1月1日后购买新电机,用以取代老旧电机,并且,电机上贴有结合变频器使用的标签,那么,根据EN 50598-2,您应该利用变频器控制该电机。 

或者,您可以用可直接接入市电的IE3(或更高等级)电机取代老旧电机。 

谁负责检查是否符合规定?

在欧盟内部,欧盟各成员国负责实施市场监管。各成员国将指定监管机构。
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们