了解生态设计指令

当今的生态设计

欧洲生态设计指令日臻成熟。这些指令着眼于贯穿产品的概念设计、制造、使用和最终处置等各个环节的能源利用方式与环境影响。生态设计指令是欧盟达成能源效率和二氧化碳排放目标计划的组成部分。

实现节能增效目标涉及两个步骤。首先,制定指令和标准,提供用于定义等级和测量或计算能效的方式的框架。然后,将这些标准和指令纳入法规。这些法规将规定推向市场的设备的最低能效等级。 
能效指标
能效指标和EN 50598
生态设计时间表
关键词汇

能效指标  

毫无疑问,商业和工业占欧洲能耗总量的很大比例。生态设计标准已着手解决这个问题。现有的能源相关产品(ErP)标准侧重于泵和风机等设备。

目前欧盟已制定能效指标来帮助轻松确定产品的整体能效水平。譬如,IEC 60034-30-1标准定义了电机的国际效率(IE)等级。这有助于快速了解产品的能效等级。并且,自2015年1月1日起,了解这些电机IE等级是十分重要的,因为法规(EC)第640/2009条要求IE2等级电机要结合使用变频器。 

电机与变频器能效指标和EN 50598 

变频器没有与电机类似的IE等级。新发布的EN 50598-2标准解决了这个问题,引入了两个新的能效指标。第一个是针对变频器或“完整变频器模块”(CDM)的IE等级。

第二个是国际系统效率(IES)等级,针对被称为“动力传动系统”(PDS)的电机与完整变频器模块组合。PDS提供了通过在标准化运行点进行测量或计算确定系统损耗的一种标准化方式。

对于机器制造商和最终用户而言,了解这些数值有助于明确整个系统的能源用量,甚至计算投资回收期。 

电机和变频器生态设计时间表

  •  自2015年1月1日起,对电机的最低能效要求发生变化。功率介于7.5和375千瓦之间的电机必须达到IE3等级。IE2等级电机仍然可用,但是,将要求结合变频器使用。
  •  自2017年1月1日起,该标准扩大到涵盖从0.75千瓦开始(高达375千瓦)的电机。对于IE3等级电机或IE2电机加变频器,提出了同样的要求。  
  • EN 50598-1和EN 50598-2于2014年12月发布。
  • EN 50598-3于2015年3月发布。 

“生态设计”词汇  


  • CDM—完整变频器模块:包括变频器、连接到变频器的任何辅助设备(如,EMC滤波器、制动斩波器等)。在EN 61800-2中进行了定义。
  • PDS—动力传动系统:CDM和电机的组合。在EN 61800-2中进行了定义。
  • 驱动设备:机器机械地连接到电机的轴。如果使用的话,包括变速箱。
  • MEPS—最低能效标准:MEPS是当地管理机构确定的一套标准,定义产品的最低能效标准。
  • IE等级—国际效率等级:适用于电机系统单个组件(电机、CDM)的效率等级 。
  • IES等级—国际系统效率等级:适用于整个电机系统的效率等级(CDM和电机合在一起)。
  • 生态设计:“欧洲生态设计指令”提出了旨在提高能源利用或能源相关产品的环境绩效的一套标准和适用于欧盟各国的规则。

相关产品

Select region / language