借助电机和传动的灵活组合达到符合易燃易爆环境安全性的标准

易燃易爆环境存在特别的挑战和困难。幸运地是,现在可以通过正确组合传动和电机产品来降低易燃易爆环境的管理难度。

在空气与易燃气体、烟雾、蒸汽或粉尘的混合达到一定浓度时,几乎任何一道工序都可能发生爆炸。在这种关键时刻,只需一个火源就能引起爆炸的发生。众所周知,这种易燃易爆风险存在于多个行业中,包括石油和天然气、食品和饮料、化学制品、水和废水处理、废物处理、农业和木材加工等行业。

比如在食品和饮料行业中,谷物仓等贮存设施通常含有与空气混合的高浓度粉尘。在此类地点,仅因为用于控制电机速度的传动类型选择错误,就可能会导致电机过热,并引发爆炸危险。从爆炸起火的原因来看,很明确的是并非始终需要火花来引起火灾或爆炸很清楚的一点就是:火花不一定总是引起火灾或爆炸的原因,在适当的条件下仅由发热的电机就足以导致火灾或爆炸在适当的条件下仅由一台发热的电机就足以导致灾难的发生。

 

ACS880-01-and-Flame-proof-Ex-motor_390x390

不同的满足防爆标准的最有效方式

在潜在的易燃易爆环境中保证工序的安全运转,需要严格的遵守易燃易爆安全标准。为帮助达到这些标准,建立了“Ex”安全标识来表示电机在指定的易燃易爆环境中使用是安全的。因此,在潜在危险区域中必须选择应用经过Ex认证的电机。此外需要注意,即使用于控制Ex电机的传动可能配备了具有“Ex”认证和标记的综合安全功能,传动也务必安装在单独的“安全区域”内。

想要以最节省成本的方式达到所需的安全水平,高度取决于是否能正确的选择电机和传动的选择。基于对易燃易爆环境的在广泛设计、测试和认证方面的充分的经验,ABB在该领域具有宝贵的知识。

如今,ABB供应了许多的Ex认证电机,并针对易燃易爆环境中的安全操作提供了经过专门测试和认证的多种电机/传动组合。因此,工艺设计人员和工程师能够轻松自如地找到最佳的电机/传动解决方案,以保证人员和财产的安全。

ATEX_390x390

灵活的兼容组合

为了更灵活的满足安全标准,ABB的兼容ACS880工业传动提供了多种良好的可行性。最简单的方式是使用一个ABB传动/电机组合。该组合已经按照IEC Ex和ATEX标准一起进行预测试、尺寸定义和认证。在安全认证、可靠性和易用性方面,这种组合为设计人员和用户节约了时间和成本。


能轻松的配合非ABB电机工作

在与非ABB电机组合时,ACS880传动系列同样可提供更多独特的好处。可选的集成ATEX认证热敏电阻保护模块可为在易燃易爆应用中工作的任何非ABB电机提供保护。因此,如果电机的传感器指示存在过热,热敏电阻保护模块将激活传动的SIL/PlPL认证安全力矩关闭(STO)功能。STO功能是ATEX认证的安全断电功能。之后,它将断开传动输出逆变器(IGBT)功率半导体器件上的控制电压,以防止逆变器输出使电机旋转的任何电压。

热敏电阻保护模块与传动的综合STO功能一起形成了EN/IEC 61800-5-2定义的安全电机温度(SMT)功能。如果SMT故障被激活,将会在传动上显示出来。

这种与非ABB电机配合工作的功能是一项优势,因为它允许用户在组合ACS880和任何电机时满足安全标准,即使这种组合之前并未在一起进行测试。在使用任何类型的传动/电机组合时,这种优势使ACS880所受的限制极少。热敏电阻保护模块能把非ABB Ex电机与ACS880传动无缝连接起来以保证工艺安全,而且这两者的组合非常方便。在组合传动和电机前,只需要核实电机在设计上能与传动一同工作即可。


永恒的兼容性

在使用ACS880替代ACS600或ACS800等较老的ABB工业传动时,另一项优势就体现出来了:从Ex电机的角度来看,ABB的工业传动是完全兼容的,因此这种替换不需要进行安全测试。

最终,可通过ACS880传动获得在安装、升级和更换方面更高的便利性和节省成本升级和更换方面前所未有的便利和高性价比。它们不但与先前的ABB工业传动以及传动,也与广泛的非ABB电机完全兼容。对EPC设计人员、最终用户终端用户、原始设备制造商(OEM)和经销商来说,这意味着它们能够在易燃易爆环境中获得最高程度的操作灵活性和安全性,并在未来持续下去。

相关阅读

产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language