如何算出电机和传动的效率?

节能是个热门话题。我们的客户一直在寻求各种节能方法,如今在欧洲,新标准将有所助益。

欧洲正努力实现节能,其中一种节能方法是通过“生态设计”行动开展节能。

譬如,到2020年,涉及13个产品组的全新生态设计法规——旨在确保产品自始至终考虑环境影响,预计到2020年节省的能源量相当于超过2009年欧盟各国总能耗的12%。

新发布的EN 50598-2标准引入了两个新的能效分级,像ABB这样的制造商和机器制造商以及最终用户可用此能效分级来帮助确定所制造或使用的机器的能源效率,以便满足这些欧洲新规的要求。

第一个是针对变频器的IE分级,该标准为完整传动模块(即CDM)确定等级。CDM包括传动和与连接到该传动的其他任何辅助设备,如制动斩波器或EMC滤波器。IE分级类似于电机的分级,从IE0到IE4。IE编号越低,CDM的效率越低。

更多信息

第二个新的分级是针对动力传动系统(即PDS)的IES系统分级,动力传动系统是电机和传动的组合。

这是新推出的分级,很有价值,因为除整体效率分级外,监管机构在EN 50598-2标准中提供了一系列明确的运行点,动力传动系统的效率要在这些运行点测量。正如很多人都意识到的,很多电机无需所有时间都全速运行,它们通常只在部分负荷下运行。

明确运行点的测量可提供该部分负载效率值。这意味着您可以根据典型工况估算生产过程或机器的能源用量。这有助于完成从购买决策、预算编制到能源评估分析等一切环节。它可用于确定投资回报,甚至估算功率损耗。

IES等级的定义从最低效率IES0至目前最高效率等级IES2。以后将定义更多的IES等级。这些新等级对处于电压100至1000伏的电机和传动是有效的,功率范围则最高达1000 kW。

关于全新IE和IES等级的一些注意事项

首先要注意的其中一点是针对CDM传动的IE分级,不同于电机。对电机而言,IE分级是在100%电机转速和100%电机转矩时取得。对CDM而言,分级是在90%频率和100%电流时取得。

同样地,您不能将电机IE等级和CDM等级相加来获得PDS IES值。

其次,进行测量或计算取决于制造商生产的产品。譬如,ABB既生产电机也生产传动,因此,按照该标准,ABB可分别针对CDM和电机提供不同的IE值,并针对指定电机和传动的组合提供IES值。对于仅生产电机或传动的制造商而言,该标准提供了参考模型。这样,这些制造商就可以替代参考模型,在确定PDS IES等级时使用。

可随时用于计算

IE2 – 这是我们的ACS580通用型传动的效率。目前,这是按照EN 50598-2标准定义的最高等级。我们还提供了部分负荷的效率数据。

此外,ACS580传动还配备了可帮助客户节能的更多功能。内置的高级能效计算器,在控制部分负荷应用时可帮助传动多节省高达10%的能源。高能效电机也便于控制,并且,能配合感应电机、异步电机和永磁电机使用。

ACS580传动还能以每日或每小时为单位报告能源使用情况,并跟踪总体能耗。它甚至能计算出通过利用该传动可以节省多少钱,减排多少二氧化碳。所有这些数据都有助于您计算投资回报,并能在净现值计算中使用。

更多能效标准的推出以及客户方面给予的动力,将鞭策我们一如既往地为客户开发和带来价值。用电力与效率创造美好世界对我们而言很重要,我们相信对您而言也是如此。

希望了解关于新标准的详情?访问我们的生态设计网站。

Ecodesign_blogi

相关链接

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language