为荷兰可靠的饮用水供应提高能源效率

Evides Waterbedrijf基于可持续发展的理念,以及对其技术和合作伙伴关系的长期质量和可靠性的信任,在水行业取得了成功。其泵站项目就是一个很好的例子,因为它率先在荷兰使用了ABB的低能耗同步磁阻电机(SynRM)及变频器技术。

众所周知,水务部门对任何可能中断供水的风险都非常谨慎。“我们想成为荷兰第一个体验同步磁阻电机与变频器结合所带来优势的公司,”参与该项目的Evides过程自动化工程师Toine Rijsdijk说。

与旧电站中使用的感应电机相比,电机及变频器解决方案实现的节能估计约为20%。“新电机的温度更低,这意味着热量和能源损耗更低。此外,噪音水平也大大降低了,”Evides的项目工程师Joost van Belzen说,来自负责建造新Nieuwdorp水泵厂的现场经理。

Rijsdijk说,“另一个优势是变频器的操作系统非常容易使用,对每一个人而言都是这样。因此每个人都可以胜任。总体上我们非常满意,电机对我们来说是成功的。我们称之为’黄金电机’。”

如果您有兴趣了解更多关于Evides Waterbedrijf的案例,请查看下面的视频和案例说明。

“We wanted to be the first one in the Netherlands to experience the benefits that the SynRM motor gives in combination with the variable frequency drives,” says Toine Rijsdijk.

Toine Rijsdijk, 过程自动化
Evides的工程师

事实

客户 Evides Waterbedrijf 
位置 Nieuwdorp, Netherlands
项目范围 自动化系统确保泵组泵送净化的可靠控制
变频器和控制产品 ACS880工业变频器和同步磁阻电机组合
成功的关键 能效、减少噪音和热量损失、高水平的本地支持

了解更多信息

相关链接

分享本页

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language