Elektrisch²

ABB E-mobility zu Gast auf BUGA und Maimarkt

1183x394_ev iso header image

E-Mobilität für zu Hause

Bei der ABB E-mobility GmbH lautet unser Motto: All-in für E-Mobilität – und das fängt schon bei dem kleinsten Produkt an, der Terra AC Wallbox für zu Hause. Die kompakte Ladestation ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, etwa mit 11 oder 22 kW. Eine 11 kW Wallbox können Sie genehmigungsfrei bei sich Zuhause installieren, sie muss nur beim Netzbetreiber angezeigt werden.

Zur Terra AC Wallbox von ABB gibt es eine App oder Webanwendung, mit der Sie etwa Ladezeiträume an die eigenen Bedürfnisse oder die Verfügbarkeit der hauseigenen Photovoltaikanlage anpassen. Zudem können Sie festlegen, wer an Ihrer Wallbox laden darf. Und auch wenn Sie einen Dienstwagen haben, eignet sich die Terra AC Wallbox. Einfach den Verbrauch mit der eichrechtskonformen Variante von ABB genau ermitteln und an Ihren Arbeitgeber weitergeben. 

Bei den Produkten wird ein hoher Wert auf Sicherheit gelegt. Wem zudem eine individuelle Gestaltung wichtig ist, der darf sich auf Ende des Jahres freuen. Denn die Wallbox-Familie wächst...



Terra AC1

Das sind die Vorteile der Terra AC Wallbox

TAC_benefit3
Einfache Bedienung

Über eine App/ein Webportal lässt sich die Wallbox einfach steuern. Sie können den Energieverbrauch einsehen und optimieren, Ladedaten exportieren, RFID-Karten hinzufügen uvm.

TAC_benefit1
Sicher und überall einsetzbar

Die Terra AC gibt es mit 11 oder 22 kW, Steckdose oder Kabel und Bluetooth, WLAN und LAN. Optional ist auch eine 4G-Anbindung möglich. Auch eine eichrechtskonforme Variante (z. B. für Dienstwagen) ist erhältlich. Verschiedene Schutzeinrichtungen sorgen für hohe Sicherheit.

TAC_benefit2
Flexibel konfigurierbar

Über standardisierte Schnittstellen kann die Wallbox mit ihrer Umwelt kommunizieren. Sie ermöglicht statisches und dynamisches Lastmangement und lässt sich in Energiemanagementsysteme einbinden. Über Drittanbieter-Backends ist eine Abrechnung möglich.

Weitere Informationen zur Terra AC Wallbox

Über ABB E-mobility Deutschland

Über uns

Wir möchten dazu beitragen, dass E-Mobilität nachhaltig ist, dass sie einfach ist und Spaß macht. Denn für uns steht fest: Mobilität ist elektrisch – nicht nur in der Zukunft, sondern schon heute. Dafür arbei-ten wir täglich, um unsere Ladeinfrastruktur auszubauen.

ABB E-mobility ist ein weltweit führender Anbieter von Ladeinfrastruktur und Ladeinfrastrukturlösungen für Elektrofahrzeuge mit rund 1000 Mitarbeitende in 85 Ländern. In Deutschland ist der Bereich als ABB E-mobility GmbH aktiv. Die Vertriebs- und Servicegesellschaft mit rund 50 Mitarbeitenden bietet AC- und DC-Ladeinfrastrukturlösungen im Bereich von 3,7 bis zu 600 kW an. Das Portfolio umfasst Lösungen für Pkw, Busse, Lkw und Spezialfahrzeuge.

Mehr von ABB E-mobility

Select region / language