ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite


Did_you_know_microsite_Genix

 

ご存知でしたか?

... 事業会社が生成するデータの80%は、ビジネス改善のための分析に活用されていないことを。



データは、事業会社のデジタルトランスフォーメーションの基礎となるものです。デジタル化された資産により、産業界は携帯電話やタブレット、ノートパソコンを数回タップするだけで、バリューチェーン全体のデータにアクセスできるようになりました。しかし、産業界には、単にデータにアクセスするだけでなく、それ以上のことを行う必要性があります。このような大量のデータを集約し、分析することで、産業界の企業がより良い意思決定を行えるような有意義な洞察を得ることができます。例えば、機器の健全性やメンテナンスの必要性などを知ることができ、最終的には機器の故障のリスクを回避することができます。

しかし、今日の企業は、生成したデータの20%未満しか活用できていません。なぜなら、業務のさまざまな部分から来る大量のデータを処理し、関連付けることができないことが多いからです。ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suiteは、あらかじめ構築された使いやすいアプリケーションとサービスを備えた高度な分析プラットフォームで、この課題の解決に貢献しています。

 

このソリューションは、オペレーション、エンジニアリング、情報技術からのデータを統合することで、産業界の企業がデータの価値をよりよく理解できるようにサポートします。 AI機能を適用することで、このソリューションは、このデータを、資産の健全性や排出量などの主要なパラメータに関する洞察に変換します。すでに今日、ABBは世界中で7万台以上の排出ガス分析システム を導入しています。これらのパラメータに関する明確で正確な情報は、企業の生産効率の向上、機器寿命の最適化、安全性と持続可能性の確保に役立ちます。Genixのアセットパフォーマンス管理モジュールは、全体の生産性を最大8%向上させ、メンテナンスコストを最大15%削減し、機械寿命を最大25%延長させることができます。このスケーラブルなソリューションは、オペレーションの1つのエリアでも、企業全体でも使用することができます。

 

 

キーファクト

 

  • 全体的な生産性を最大8%向上
  • メンテナンスコストを最大15%削減
  • 機器寿命が最大25パーセント延長

 

Discover more about ABB Ability™ Genix Industrial Analytics and AI Suite

 


    Select region / language