データセンタ向けMNS-Up


Did_you_know_microsite_MNS_Up_JAP

 

ご存じでしたか…

 

...わずか15ミリ秒の電力損失がデータセンタに不具合を生じさせる可能性があります。

 

ほんの一瞬の電力損失が、ソーシャルメディア、オンラインショッピング、デジタル決済などへのアクセスを保証する日常生活に欠かせないものとなっているデータセンタに障害をもたらすことがあります。ABBはデータセンタ向けの電力ソリューションの重要なコンポーネントを1つの製品に統合し、中断のない電力と継続的な運用を維持できるようにしました。ほぼ一定の可用性レベルを保証するために、データセンタの電気ネットワークには、スイッチギア、無停電電源装置(UPS)、発電機、変圧器、バッテリなど、あらゆる種類の機器が必要です。このすべての機器は多くのスペースを必要とする複雑なインフラを構築します。また、データセンタの寿命の間に必要な総電力量が増加したり、ITインフラストラクチャの再構成が必要になったりするなど、データセンタの要件が変化した場合には、アップグレードすることも困難です。

 

ABBは、電源用の2つの不可欠な機器である低電圧スイッチギアとUPSをMNS-Upとして1つの製品に統合しました。スイッチギアは、電気スイッチ、ヒューズ、またはサーキットブレーカで構成され、電気機器の制御と保護に使用されます。その信頼性は、電源システム全体の信頼性に直結しています。UPSシステムは、主入力電源に障害が発生した時に非常用電源を供給します。MNS-Upはモジュール式設計のため、データセンタの電力需要の増加に合わせて簡単に適応できます。ABBのMNS-Upは、すべてのコンポーネントが単一のデバイスにインストールされているため複数の接続の必要性を排除し、コスト効率が高く設置がより迅速かつ簡単になり設置面積が小さくなります。

 

 

データセンタ向けMNS-Up:

- 最大10%のCAPEX削減

- 最大30%の省スペース

- 設置とコミッショニングが最大20%高速化

 

Discover more about MNS-Up

Select region / language