WiAutoLink


Did_you_know_microsite_WiAutoLink_JAP

 

ご存じでしたか…

 

...ABBは遠隔の荒涼地域における電力系統の信頼性を向上させています。

 

大抵の場合広大な農村部または遠隔地域では、電力は通常、かなりの距離にわたる架空配電線によって供給されます。これらの送電線は、見渡す限りの低地に点在する多数の電柱によって支持されている途切れのない長いケーブルです。

 

ABB WiAutoLinkは、これらの電柱上の高い位置に設置されている特高・高圧区分開閉器であり、アイソレータや時には変圧器など流れる電力を維持するために重要なさまざまな電気機器の間に設置されています。

 

架空配電線は地中線よりも、一時的な障害として知られるネットワーク接続の瞬間的な損失が発生する可能性が高くなります。実際、これらの障害の約80%は、強風下における動物や送電線同士の接触、または落雷によって引き起こされます。これらすべての外部要因は、電気ネットワークの信頼性に悪影響をおよぼし、障害や停電を引き起こします。

 

野球バットとほぼ同サイズのABB WiAutoLinkは、送電線の障害部分を区分化し、火花発生のない操作で欠陥部分を絶縁できます。乾燥地域における山火事の予防には、火花を発生させずに操作できることが重要です。ワイヤレス機能を備えた区分開閉器は、イベント記録によるフィードバックをお客さまに提供します。

 

WiAutoLinkは障害電流を検出し、一時的な突入電流による電源の不要なトリップを防げるため、到達が困難な地域にある数百キロメートルにわたる配電線を継続的に保護します。

 

WiAutoLink:

- 電力系統の信頼性を最大80%向上

- 乾燥地帯の山火事を予防

- 一時的な障害による停電を防止

 

Discover more about WiAutoLink

Select region / language