批量自动化

大多数初级生命科学制造都是基于批量处理的。灵活的配方设计对于最大限度地利用生产单元中所有可用设备是至关重要的。

ABB的智能批量应用设计和用户友好的批量控制系统可以允许无错误操作、减少不合格批次以及减少批次间质量的变化,从而最大限度地提高资产利用率。
批量控制系统易于工程化,能够持续改进和快速引入新产品。

我们的强大而灵活的批处理管理系统的生产力优势如下:

  • 提高对规范的一致性
  • 降低生产停机时间
  • 提高过程产量和收益
  • 缩短批次循环时间
  • 改进批次的可重复性
  • 缩短项目的启动时间
  • 降低开发和实施成本
  • 简化批次间比较
  • 强大而灵活的生产管理

行业标准化受益

根据ISA S88和IEC 61512标准开发,使您可以选择使用严格的ISA S88.01程序级别。

BDG_1054_Batch automation

想了解更多产品和服务信息?

更多解决方案

相关链接

Select region / language