Selektivität besteht zwischen zwei in Reihe geschalteten Leistungsschaltern, wenn in Reaktion auf einen Überstrom, der durch beide Schalter fließt, der lastseitige Leistungsschalter geöffnet wird, um den Stromkreis zu schützen, während der Schalter auf der Versorgungsseite geschlossen bleibt, damit die Stromversorgung der restlichen Anlage gewährleistet ist.
Selektivität für jeden in der Installation möglichen Überstromwert.
Selektivität ist nur bis zu einem bestimmten Stromwert (Grenzstrom für Selektivität) gegeben. Wenn der Strom diesen Wert überschreitet, ist die Selektivität zwischen den beiden Schutzgeräten nicht mehr gewährleistet.