Viele Verbraucher und Verbraucherinnen, insbesondere Hausbesitzer, haben Bedenken wenn es um § 14a EnWG geht, da die technischen und rechtlichen Details schwer verständlich sind. Die Regelung, die Netzbetreibern erlaubt, Geräte wie Wärmepumpen und E-Autos zu steuern, wirkt auf viele verwirrend und komplex. Hier können wir Abhilfe schaffen!

Mit dem neuen § 14a des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) zum 1. Januar 2024, reagiert Deutschland auf die wachsenden Herausforderungen durch die zunehmende Nutzung von erneuerbaren Energien. Da immer mehr Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen in deutschen Haushalten genutzt werden, soll dieser Paragraf helfen, das Stromnetz vor Überlastung zu schützen und gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer Energien zu fördern.

Frau_Verstaendnis_800x533

Die Kernidee des § 14a EnWG...

....ist super easy: Sie werden finanziell belohnt, wenn Sie Ihre Energie flexibel und netzdienlich verbrauchen! Das bedeutet, Energie vor allem dann zu nutzen, wenn sie im Überfluss vorhanden ist!

Die gesetzliche Neuerung sieht vor, dass alle neu installierten, steuerbaren Verbrauchseinrichtungen mit einer Nennleistung über 4,2 kW – dazu zählen neben Wärmepumpen und Ladestationen für E-Autos auch viele Batteriespeicher– so ins Netz integriert werden müssen, dass sie bei Bedarf vom Netzbetreiber in ihrer Leistung angepasst werden können.

Betrifft mich das Ganze überhaupt?

Haben Sie steuerbare Verbrauchseinrichtungen mit einer Nennleistung über 4,2 kW, die nach dem 31.12.2023 installiert wurden? Wenn dem so ist, dann ist die Neuregelung durch Paragraf 14a für Sie verpflichtend!

Was sind steuerbare Verbrauchseinrichtungen (SteuVE)? 


Für Geräte, die vor diesem Datum installiert wurden und die technischen Voraussetzungen erfüllen, bleibt die Teilnahme bis Ende 2028 freiwillig.  


Ängste oder Befürchtungen brauchen Verbraucherinnen und Verbraucher deswegen jedoch nicht haben: Im konkreten Fall einer Steuerung bedeutet diese nicht, dass einem Haushalt der Strom abgedreht wird.

Der Haushaltsstrom, also der Bereich, mit dem die Waschmaschine, die externe Festplatte, der Fernseher oder alle anderen Verbaucher im Haus, betrifft es nicht. Hier wird weder gedimmt, noch gesteuert. Auch eine vorhandene Sauna oder ähliche Großabnehmer wie Durchlauferhitzer sind davon nicht betroffen und können zu jeder Zeit und nach Belieben genutzt werden.

Auch interessant: Wenn Sie Ihre Energie flexibel und netzfreundlich verbauchen, können Sie bei Ihrem Stromtarif sparen! 

Mann_Handy_800x533

Und was soll ich mit diesen Informationen nun machen?

Nutzen Sie diese Möglichkeit, um von den finanziellen Vorteilen zu profitieren, indem Sie Geräte wie Ladeeinrichtungen für E-Autos oder Wärmepumpen intelligent steuern lassen!

So tragen Sie nicht nur zur Netzstabilität bei, sondern können auch Ihre Energiekosten senken. Sprechen Sie mit Ihrem Energieversorger über spezielle Tarife und wie Sie diese Regelung optimal für Ihr Zuhause nutzen können.

Ihr Profi der Elektroinnung berät Sie gerne umfassen zu den vorhandenen Lösungen von ABB und Busch-Jaeger:

Partnerbetriebe

Mann_Handy_800x533

Und wie spare ich jetzt mit § 14a Geld?

Grundsätzlich hat die Bundesnetzagentur drei verschiedene Modelle entworfen, zwischen denen gewählt werden kann. So sollen die Kunden und Kundinnen für ihre Flexibilität im Stromverbauch belohnt werden!

Momentan kann man zwischen zwei Modulen wählen und sich für eines davon anmelden. Ab 2025 kommt ein weiteres, drittes Modul hinzu. Das kann dann auch mit dem ersten Modul (nicht aber mit dem zweiten) komibiniert werden.

Die Anmeldung erfolgt über Ihren Verteilnetzbetreiber, die Reduzierung der Netzentgelte läuft dann direkt über den Stromversorger!
Modul 1
Pauschale Reduzierung

Rückzahlung eines pauschalen Betrags, der je nach Netzgebiet zwischen 120 und 180 Euro/Jahr liegen kann.

Modul 2
Prozentuale Reduzierung

Ist vor allem für Betreiber von Wärmepumpen, da hier das Netzentgelt um 60% reduziert wird. Wichtig: es wird ein seperater Zähler für die Anlage benötigt.

Modul 3
Zeitvariables Netzentgelt ab 2025

Verbrauch in Zeiten geringer Netzbelastung verlagern, so werden Lastspitzen im Stromnetz vermieden.


Mehr Wissen!



Weitere Informationen

Select region / language