Krankenhäuser und Gesundheits-einrichtungen

healthcare-facilities

Die Bereitstellung einer Umgebung, die für das Wohlbefinden und den Komfort der Patienten sorgt und allgemeine medizinische Dienste bereitstellt, bringt besondere Anforderungen hinsichtlich des Energieverbrauchs von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen mit sich.

Bis zu 30 % der in Krankenhäusern verbrauchten Energie könnte eingespart werden.
Wenn man bedenkt, dass Energie etwa 50 % des Etats eines Gebäudemanagers von Gesundheitseinrichtungen ausmacht, können Krankenhäuser ihre Betriebskosten durch eine effizientere Energienutzung erheblich senken..
(source: EPA)

Das Produktangebot von ABB Cylon bietet Flexibilität bei Strategieänderungen und sorgt für eine maximale Ausnutzung der Steuerung, die sich ideal an die wechselnden Anforderungen von Gesundheitseinrichtungen anpasst. Unser Energiemanagement-Tool übernimmt die Steuerung des Energieverbrauchs und liefert bei der Erfassung von Unregelmäßigkeiten Warn- und Alarmmeldungen an die Gebäudemanagement-Mitarbeiter. Dadurch kann die Gebäudeverwaltung einen beständigen Service bereitstellen und gleichzeitig den Energieverbrauch und die Kosten unter Kontrolle halten.
 
Da anspruchsvolle Anforderungen und verlängerte Betriebszeiten in den meisten Krankenhäusern und Kliniken zu einem hohen Energieverbrauch führen, bietet der Gesundheitssektor den Gebäudemanagern eine einzigartige Gelegenheit zur Optimierung und Steigerung der Energieeinsparungen.
 
Hinter dem Gastronomiebereich nimmt die Gesundheitsbranche den zweiten Platz ein und übersteigt die typischen gebäudespezifischen Energiekosten bei ähnlichen Gebäudegrößen um fast das Zehnfache. Mit einer Energieintensität von ca. 250 kBTU oder 74 kWh pro Quadratfuß fällt diese fast dreimal höher aus als bei einem typischen Bürogebäude.

Ganz gleich, ob Sie Upgrades in einem bestehenden System vornehmen möchten oder an einer systemweiten Lösung arbeiten, bietet ABB Cylon die geeigneten Dienstleistungen und Produkte, um den Anforderungen an HLK und Energieeinsparung in den heutigen Gesundheitseinrichtungen Rechnung zu tragen.

Lösungs-übersicht

Lösungsmerkmale

criticalenvironments

Kritische Umgebungen

Die effiziente Verwaltung der GLT kann zu Einsparungen von bis zu 20 % beim Energieverbrauch führen, ohne den Patientenkomfort zu beeinträchtigen.

Die Bereitstellung einer Umgebung, die für das Wohlbefinden und den Komfort der Patienten sorgt und gleichzeitig allgemeine medizinische Dienste bereitstellt, bringt besondere Anforderungen hinsichtlich des Energieverbrauchs von Krankenhäusern und Gesundheitseinrichtungen mit sich.

Aus den vielen unterschiedlichen Abteilungen wie Chirurgie, Entbindungsstation, Forschung, Ambulanz, um nur einige zu nennen, auf einem Krankenhauscampus ergeben sich unterschiedliche Bedürfnisse an die GLT. Aus diesem Grund ist die flexibelste auf dem Markt erhältliche GLT erforderlich.

Das Produktangebot von ABB Cylon bietet Flexibilität bei Strategieänderungen und sorgt für eine maximale Ausnutzung der Steuerung, die sich optimal an die wechselnden Anforderungen von Gesundheitseinrichtungen anpasst.

Mit der Produktlösung von ABB Cylon kann das Krankenhauspersonal Raumbelegungszeiten im Voraus planen und die Raumtemperatur auf einem gesundheitsfördernden Niveau beibehalten. Wenn ein Raum nicht benutzt wird, kann das System einfach auf Abschaltung programmiert werden. Einsparung von Energie und Kosten bei gleichzeitiger Sicherstellung des höchsten Patientenkomforts und einer gesunden Genesungsumgebung.

 


maintenance

Überwachung und Wartung

Echtzeitüberwachung

ABB Cylon BEMS überwacht bereichsübergreifend alle Systemfehler von einer zentralen Stelle aus, wodurch die Wartung schneller und reaktionsfähiger wird. Alarm- und Warnmeldungen werden sofort per E-Mail, SMS oder PushOver-Dienste übermittelt und sind über ein beliebiges internetfähige Gerät zugänglich, sodass eine schnelle und effiziente Wartung der wichtigsten Komponenten möglich ist.

Technische Servicemanager können alle integrierten Systeme überwachen, ohne an verschiedenen Anlagen oder Zonen vor Ort sein zu müssen.

Mit ABB Cylon BEMS wird die Gebäudeverwaltung bereits über Probleme benachrichtigt, bevor die Gebäudenutzer diese überhaupt bemerken. Sobald die Temperatur z. B. den festgelegten optimalen Wert über- oder unterschreitet, wird die Gebäudeverwaltung durch eine Alarmmeldung auf dem PC benachrichtigt. Auf diese Weise kann das Problem behoben werden, bevor das Personal oder der Patientenkomfort davon beeinträchtigt wird.

Luftdifferenzdruckschalter sind für die Überwachung des Filterzustands in Lüftungsgeräten zuständig. Wenn ein großer Unterschied zwischen dem ein- und ausgehenden Luftstrom festgestellt wird, deutet dies darauf hin, dass der Filter verschmutzt ist und ausgewechselt werden muss. Dies reduziert den Bedarf an routinemäßigen Wartungsüberprüfungen und stellt sicher, dass die Filter nicht verstopfen, was zur Erhaltung der Luftqualität und zur Reduzierung des Energieverbrauchs der Ventilatoren beiträgt.

Hospital-energy

Energie-überwachung

Mit dem Active Energy können Sie sehen, wann, wo und wie Sie Energie verbrauchen

Der Active Energy versendet Alarmmeldungen per E-Mail und Push-Benachrichtigungen sobald Unregelmäßigkeiten im erwarteten Verbrauch festgestellt werden. So haben Sie die volle Kontrolle.

  • Alarmmeldungen können über die kartenbasierte Schnittstelle angezeigt werden, was besonders nützlich ist, um einen schnellen Überblick über mehrere Gebäude an verschiedenen Standorten zu erhalten.

  • Vergleichen Sie den tatsächlichen normalisierten Energieverbrauch mit den zu den erwarteten Verbrauchsprofilen und identifizieren Sie die Triebkräfte Ihres Energieverbrauchs. So erhalten Sie Informationen, die Ihnen bei der Verwirklichung von Energieeinsparungen helfen können.

  • Mit der vollständig angepassten Berichtsfunktion des Active Energy Manager lassen sich unmittelbare oder geplante Berichte über den Energieverbrauch, die Kosten, den CO2-Ausstoß, die Performance im Vergleich zu den Zielvorgaben sowie Abteilungskostenberichte erstellen.

  • Die Anzahl der Informationspunkte oder Standorte, die an das System angeschlossen werden können, ist unbegrenzt. Daher ist das System das ideale Werkzeug für die zentrale Überwachung und Verwaltung des Energieverbrauchs.

Zentralisierte Überwachung

Eine zentralisierte Überwachung vereinfacht die Verwaltung eines Krankenhauscampus ausgehend von den Hauptgebäuden und entfernt gelegenen Krankenstationen. Die zentralisierte Überwachung und Steuerung mittels ASPECT sorgt für eine höhere betriebliche Effizienz und dass sie rund um die Uhr über das Internet auf Ihre GLT zugreifen können. Gebäudemanager können Informationen, wie Trends, Sollwerte, Zeitpläne und mehr, von einem beliebigen webfähigen Gerät überall und jederzeit anzeigen lassen und ändern.

Zuverlässigkeit und Qualität

Eine qualitativ hochwertige Überwachung bei der Lagerungsumgebung muss in Krankenhäusern und bei Gesundheitsdienstleistern oberste Priorität genießen. Von Medikamenten und Gewebeproben bis hin zu Blut- und Lebensmittelspenden muss alles auf einem bestimmten Temperatur- und Feuchtigkeitsniveau gehalten werden, da Mängel bei der Überwachung der Lagerungsbedingungen ernsthafte Schäden für den Patienten verursachen können.

Die Controller von ABB Cylon sind gemäß BTL zugelassen und entsprechen den höchsten Industriestandards für die GLT.
 
Wir bei Cylon sind sehr stolz auf unsere hohen Qualitäts-, Gesundheits- und Sicherheitsstandards, von denen unsere Partner, Lieferanten und Mitarbeiter profitieren.

Sicherheit

Die ASPECT HTML5-Benutzerschnittstelle kann so konfiguriert werden, dass SSL-Verschlüsselung zum Einsatz kommt. Dadurch wird eine sichere Browserverbindung per HTTPS hergestellt und Sicherheitswarnmeldungen vermieden, die heutzutage in den gängigen Browsern angezeigt werden. ASPECT authentifiziert Anwender mit Microsoft Active Directory oder LDAP.

Im Rahmen der Qualitätssicherung des ASPECT Audit Trail wird jedem Ereignis eine „Bereitschafts“-Eigenschaft zugewiesen, sodass eine vom Benutzer erzeugte Protokollnachricht gespeichert werden kann, um die Gründe für das Eintreten eines Ereignisses zu erläutern. Mit der benutzerdefinierte Trendermittlung bei Wertänderungen können Datenpunkte bei Bedarf häufiger protokolliert und Alarmereignisse aufgezeichnet werden. Beide Erweiterungen können beim Aufbau von Systemen helfen, die gemäß FDA 21 CFR Part 11 ausgelegt sind.

Vorteile der Lösung

Flexibilität der Lösung


Erfahren Sie mehr

Select region / language