Warum ist Überspannungsschutz so wichtig?

 

Blitzeinschläge können einen großen Schaden anrichten. Hierdurch können nicht nur wirtschaftliche Schäden, sondern auch folgenschwere Verlust entstehen. Es gibt jedoch gewisse Schutzmaßnahmen, um der Beschädigung von Überspannung entgegenzuwirken.

 

Blitzeinschläge
Schäden
Tragweite
Schutzmaßnahmen
SPDs

Weltweite Blitzeinschläge auf einen Blick

 

image1

 

Blitze sind zudem nicht gleichmäßig über die Erde verteilt

  • Es treten viel mehr Blitze über Land auf: Tägliche Sonneneinstrahlung erwärmt Landflächen schneller als Ozeane.
  • Mehr heiße Luft führt zu stärkerer Konvektion, Gewitter und Blitze.
  • Die meisten Blitze treten in der Nähe des Äquators auf, weil es dort wärmer ist als an den Polen.

image14

Warum nehmen Schäden an elektrischen Geräten laufend zu?

  • Elektrische Geräte werden immer empflindlicher
  • Stromnetze werden immer komplexer
  • Unterhaltungselektronik wird in Haushalten immer mehr eingesetzt
  • Zunehmende Abhängigkeit von Datenverarbeitungssystemen

Was sind die Ursachen für den Großteil der Defekte an elektronischen Geräten und wie und warum beeinflusst Überspannung diese?

image8

Warum wird es immer wichtiger elektronische Geräte zu schützen?

Der jährlich enstehende wirtschaftliche Schaden durch Überspannungen ist höher als die Schäden aus Diebstahl von Privateigentum und Vandalismus zusammen.

Die Verluste sind nicht nur wirtschaftlicher Natur

image9

Welche sind die wirksamsten Schutzmaßnahmen?

Snap15

Was sind SPDs und wie funktionieren sie?

SPDs sind Schutzeinrichtungen die Überspannung oder einen Impulsstrom begrenzen.

Sie sind die am besten geeignete, wirksame Schutzvorrichtung gegen direkte und indirekte Blitzeinschläge in Gebäuden und Leitungen.

Mit SPD

Überspannung erreicht den Überspannungsschutz, welcher den Stoßstrom gegen Erde ableitet. Die Überspannung wird auf einen akzeptablen Wert für die nach geschaltete Last beschränkt. Das Gerät ist geschützt und wird vor Schaden bewahrt.

Ohne SPD

Überspannung erreicht die Endgeräte. Wenn die Überspannung die Stoßspannungsfestigkeit eines Gerätes übersteigt, gibt es nichts das den Stoßstrom davon abhält, sich in dem Gerät auszubreiten und es zu beschädigen

image11
Select region / language