Digitale Anleitungen
Wenn der PSTX zum ersten Mal eingeschaltet wird, erscheint automatisch das Assistentenmenü. Diese Anleitung hilft Ihnen, die grundlegenden Einstellungen am PSTX-Softstarter vorzunehmen.
Die Motorheizung kann als Vorstartfunktion verwendet werden, um den Motor vor dem Start zu erwärmen. Oder als individuelle Funktion, die über einen digitalen Eingang oder über Feldbus in Kombination mit einem PTC- oder PT100-Sensor gesteuert wird.
So richten Sie eine Pumpenanwendung auf einem PSTX-Softstarter ein.
Der elektronische Überlastschutz ist ein Motorschutz, der bei den Sanftanlassern PSE und PSTX verfügbar ist. Die EOL-Auslösung erfolgt, wenn der Motor aufgrund eines zu hohen Stroms während einer bestimmten Zeit überlastet ist.
Installationsvideo für das Anybus Kommunikations-modul im Schaltschrank
Installationsvideo für das Anybus Kommunikations-modul außerhalb des Schaltschrankes
Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?