Welcome - Configurador

El modo más fácil de configurar un videoportero

Pictogram template 4+4+4 content tile_Fast
Función de planificación rápida

Adecuado para proyectos simples donde todos los pisos tienen la misma cantidad de apartamentos y todos los apartamentos tienen el mismo equipamiento, y solo hay placas de calle a nivel de edificio. Luego, el usuario puede ir a los detalles haciendo clic en "Vista previa y editar" o ir directamente al resultado.

Pictogram template 4+4+4 content tile_Draw
Planificación desde cero

Utiliza este modo de planificación si todos los pisos y apartamentos son diferentes.
Con esta herramienta, puedes equipar individualmente todas las unidades, como apartamentos, pisos y edificios, así como planificar un complejo residencial de varios niveles.

Pictogram template 4+4+4 content tile_Documentation
Diagramas de cableado y documentación del producto

La documentación del proyecto contiene un diagrama de circuito que muestra el cableado y la configuración del dispositivo. Todos los componentes del sistema requeridos, como la fuente de alimentación local o auxiliar y las puertas de enlace, se agregan automáticamente y siempre se cumplen los requisitos de consumo de energía. En teoría, no se requieren más conocimientos, sólo instala el sistema de acuerdo con la documentación y funcionará.

 

¡Planifica tu videoportero de forma rápida y sencilla con el configurador Welcome!

No sólo ahorras tiempo de planificación, la documentación también se realiza sin ningún esfuerzo. Guarda tu proyecto en tu ordenador o súbelo a la nube. Si has iniciado sesión en tu cuenta de MyBuildings, el proyecto se guardará allí. De lo contrario, también puedes obtener una URL válida durante 90 días.

Si encuentras algún problema, puedes comunicarte con nuestro equipo de soporte de ventas de ABB simplemente haciendo clic en el botón "contactar con el soporte de ventas". Esto te permitirá enviar un correo electrónico directamente a ABB con un enlace a tu proyecto y el equipo estará encantado de ayudarte.
Select region / language