ABB Free@Home® offre la maison intelligente dans la périphérie de Bruxelles.

IMG_1693_3x1_Ratio_v2
Dans la périphérie de Bruxelles, une famille avec deux enfants a réalisé sa nouvelle maison. Cette maison familiale symbolise une approche innovante. Le confort, l'efficacité énergétique et la durabilité sont au cœur de ce projet. La maison tire parti des composants intelligents qui interagissent, pour offrir une expérience de vie unique. Allant de la régulation climatique à la gestion musicale, le tout est mis en musique depuis un point central.
IMG_1700_v2

Quel était l'objectif de cette maison ?

Le client final souhaitait une maison parfaitement adaptée à un usage dynamique et minimisant la con-sommation énergétique lorsque cela n’est pas nécessaire.

Le confort était une priorité, avec un éclairage intelligent, des détecteurs de mouvement et un contrôle central qui est facile à utiliser, même par commande vocale avec Apple Home.

Grâce à ces technologies intelligentes, la maison réagit automatiquement à la présence des occupants. Le maître d'ouvrage, également l'entrepreneur des techniques, a opté pour une approche intégrée afin de répondre à ces exigences élevées.

IMG_1700_v2
IMG_1813_v2

Vision architecturale

La maison a été conçue dans un souci de durabilité et d'efficacité énergétique, comme le montre l'étude PEB qui a optimisé les caractéristiques techniques de l'isolation et le faible niveau E. Des écrans automatisés assurent un équilibre idéal entre l'éclairement naturel et la gestion de la chaleur. Ces choix tech-niques s'intègrent parfaitement à l'architecture moderne et à l'environnement.

IMG_1928_v2

Solutions innovantes

La maison est équipée de diverses solutions ABB qui allient confort, durabilité et innovation.

IMG_1928_v2
IMG_1754_v2
Gestion de l'énergie avec notre SCU200, dans le System pro M Compact® InSite

Ce système offre une vue d'ensemble de la consommation énergétique et aide à détecter les anomalies, conduisant à une utilisation plus consciente de l'énergie.
Il commande également la pompe à chaleur et intègre différents utilisateurs partiels pour un système énergétique efficace.

IMG_1706_v2
Free@home® associé à IP Touch et ABB-Welcome IP

Ces systèmes assurent une intégration fluide de l'éclairage, du chauffage, de la musique, de l'accès à la porte et même de la borne de recharge.
Les utilisateurs peuvent facilement ajuster les scènes via un panneau tactile ou un smartphone.

IMG_1731_v2
Contrôle vocal intégré


Grâce à la connexion avec Apple Home, le contrôle vocal est possible, offrant une méthode intuitive pour gérer diverses fonctions de la maison.

IMG_1770_v2
Matériel de commutation intelligent avec Busch-art Linear® et ABB Trevion®

De l'indication LED dans les interrupteurs aux panneaux tactiles placés de manière stratégique, la technologie rend la commande simple et élégante.
ABB Trevion® offre non seulement un éclairage d'orientation, mais affiche également l'intensité lumineuse et les niveaux de dimmabilité.

Expérience utilisateur et durabilité

Les résidents bénéficient d'un confort inégalé grâce à la gestion centralisée de la ventilation, de la température et de l'éclairage.
Notre borne de recharge Terra AC avec un écran lisible offre une transparence sur la séance de charge. Une gestion énergétique intelligente contribue à la durabilité en minimisant les pertes d'énergie et en rendant l'utilisation de la maison future-proof.
IMG_1798_v2

Conclusion

Cette maison familiale dans la périphérie de Bruxelles démontre comment les technologies ABB peuvent jouer un rôle clé dans les solutions d'habitat modernes. Grâce à l'intégration intelligente de systèmes tels que SCU200, system pro M Compact® InSite, Free@home® et du matériel de commutation avancé, non seulement le confort quotidien est amélioré, mais l'efficacité énergétique et la durabilité sont également rehaussées. Cette maison n'est pas seulement un foyer pour aujourd'hui, mais également un investissement pour l'avenir.

Images supplémentaires

  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous