DIGI et ABB : Construire ensemble le troisième réseau télécom de Belgique

 

 

Digi2

Lorsque l’opérateur roumain DIGI s’implante en Belgique, son ambition est claire : devenir, en cinq ans, le troisième grand acteur du marché, aux côtés de Proximus et Orange. Pour y parvenir, DIGI prévoit le déploiement de 5.000 antennes, soutenues par son propre réseau de fibre optique et de téléphonie. Un défi de taille, qui exige non seulement de l’innovation technologique, mais aussi des partenaires fiables capables d’accompagner cette croissance rapide.

Case4_Digi1

Le défi

Pour les milliers de nouveaux sites que DIGI va installer dans les prochaines années, une alimentation électrique stable et sécurisée est essentielle.

 

Chaque point d’antenne nécessite un compteur électrique, souvent intégré dans une armoire adaptée. DIGI recherchait donc un partenaire capable non seulement de fournir le matériel nécessaire, mais aussi d’assurer la rapidité, la flexibilité et la capacité de production requises pour un projet de cette envergure.

 

ABB a proposé une solution locale parfaitement alignée sur les besoins de DIGI.
Depuis notre usine belge à Gand, les armoires sont entièrement montées, testées et livrées prêtes à l’emploi, ce qui simplifie considérablement l’installation sur site pour DIGI.

Case4_Digi2

La solution

 

ABB dispose de multicabines uniques sur le marché belge, un atout déterminant dans un environnement aussi concurrentiel.

 

La collaboration a débuté par une première commande de 100 armoires de trottoir EH-3 single opérator et 100 armoires de trottoir EH-3 multiopérators fournies d’une batterie de compteurs, prêtes à l’emploi.

 

Moins de six mois plus tard, la première livraison était déjà effectuée.

Case4_Digi2
Case4_Digi3

La valeur ajoutée belge

 

DIGI apprécie particulièrement le fait qu’ABB réalise ce projet entièrement en Belgique.
Toutes les armoires sont fabriquées et assemblées localement, et pour répondre à la demande croissante, un nouvel atelier de montage a été relancé à Gand.

 

Cette approche locale crée de l’emploi, garantit des délais plus courts et permet une flexibilité accrue.
ABB offre également une sécurité renforcée grâce à des composants innovants, tels que les modules de réenclenchement automatique, qui rétablissent instantanément l’installation en cas de coupure de courant.

 

Ainsi, l’infrastructure télécom reste opérationnelle en continu, même lors d’orages ou de perturbations réseau.

 

Case4_Digi4

Le résultat

Grâce à une collaboration étroite entre DIGI et ABB, un projet d’une ampleur exceptionnelle a pu être lancé en un temps record.
DIGI peut compter sur un partenaire local et fiable, qui ne se limite pas à la fourniture de matériel, mais qui réfléchit activement et adapte ses solutions aux besoins spécifiques du client.

 

Pour ABB, ce projet confirme sa position unique sur le marché belge, où rapidité, qualité et service font toute la différence.

 

ABB accompagne DIGI en tant que partenaire stratégique dans son ambition de transformer en profondeur le paysage télécom belge, démontrant ainsi que production locale et innovation internationale peuvent parfaitement aller de pair.

Case4_Digi4
  • Contactez-nous

    Soumettez votre demande et nous vous recontacterons

    Contactez-nous
Select region / language