Pourquoi avons-nous besoin d’une protection contre la foudre ?


La foudre est l’un des phénomènes naturels les plus puissants et les plus destructeurs

Les décharges de foudre contiennent des quantités considérables d’énergie électrique et peuvent atteindre de plusieurs milliers d’ampères à plus de 200 000 ampères – soit suffisamment pour alimenter un demi-million d’ampoules de 100 watts ! Bien qu’une décharge de foudre soit de très courte durée (généralement environ 200 microsecondes), elle constitue une cause bien réelle de dommages et de destructions.

Les effets d’un impact direct sont évidents et immédiatement visibles : bâtiments endommagés, arbres pulvérisés, blessures corporelles, voire décès. Toutefois, les effets secondaires de la foudre – les pics de tension de courte durée et de forte amplitude, appelés surtensions transitoires – peuvent également provoquer des dégâts tout aussi catastrophiques, bien que moins visibles, sur les systèmes électroniques à l’intérieur d’un bâtiment.

Protection des systèmes électroniques
Nous rencontrons régulièrement des personnes dont les bâtiments disposent d’une protection structurelle contre la foudre, mais qui ont néanmoins subi des dommages sur leurs systèmes électroniques internes, restés sans protection. En termes simples, un système de protection structurelle contre la foudre ne peut pas, et ne pourra jamais, protéger les systèmes électriques internes d’un bâtiment contre les dommages causés par les surtensions transitoires.

Une solution globale
Un dispositif de protection contre la foudre fiable doit couvrir à la fois la protection structurelle contre la foudre et la protection contre les surtensions transitoires des systèmes électriques. C’est pourquoi nous préconisons une approche de solution globale pour la protection contre la foudre, afin d’assurer une protection complète de vos collaborateurs, de la structure de votre bâtiment et des systèmes électroniques qu’il abrite.

Select Language
  • English
  • français

Pourquoi la protection contre la foudre est-elle si importante ?

La fonction d’un système de protection externe contre la foudre est d’intercepter, de canaliser et de dissiper un impact de foudre en toute sécurité vers la terre. En l’absence d’un tel système, la structure du bâtiment, les systèmes électroniques ainsi que les personnes travaillant à proximité ou à l’intérieur sont exposés à des risques.

Les impacts de foudre peuvent provoquer des dommages ou des blessures de multiples façons. Les impacts directs (ou même les décharges électriques dues à une foudre proche) peuvent entraîner des incendies, des explosions, des rejets de substances chimiques ou des perturbations mécaniques à l’intérieur ou autour d’un bâtiment. Les tensions de pas et de contact générées par un impact de foudre peuvent causer des blessures, voire des pertes de vies humaines (et animales), chez les personnes se trouvant à proximité immédiate.

Chez Furse, nous sommes pleinement conscients que l’ensemble de ces risques doit être pris en compte et maîtrisé lors de la conception d’un système de protection contre la foudre. Forts de plus de 100 ans d’expérience, notre expertise et notre accompagnement ont permis à des milliers d’entreprises, petites et grandes, de mettre en place une protection efficace contre la foudre.

Protection externe contre la foudre

Un système de protection structurelle contre la foudre est conçu pour protéger l’intégrité d’une structure ainsi que la vie des personnes à l’intérieur, en canalisant l’impact de foudre de manière sûre et contrôlée vers le réseau de terminaison de terre.

En s’appuyant sur le principe de la cage de Faraday, tel que préconisé par la majorité des normes nationales et internationales, Furse propose une gamme complète de dispositifs de capture, de supports et de colliers pour le réseau de capture, ainsi qu’une large gamme de conducteurs de descente et de fixations. Furse fournit exclusivement des matériaux et des fixations de haute qualité, car un seul composant de qualité insuffisante peut compromettre les performances d’un système de protection structurelle contre la foudre – ou de mise à la terre.

Protection interne contre la foudre (protection des systèmes électroniques)

L’accélération constante du développement technologique a conduit à une situation dans laquelle des systèmes de plus en plus sensibles à la foudre sont devenus essentiels au fonctionnement de notre société.

À la fois la menace de dommages sur les systèmes électroniques vitaux et la gravité des conséquences associées à ces dommages sont aujourd’hui plus réelles que jamais.

La plupart des systèmes électroniques modernes sont exposés à des risques :

  • Ordinateurs
  • Réseaux de communication de données
  • Systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB)
  • Autocommutateurs téléphoniques (PABX)
  • Équipements de vidéosurveillance (CCTV)
  • Systèmes d’alarme incendie et anti-intrusion
  • Télécommunications
  • Stations de base
  • Alimentations sans interruption (ASI / UPS)
  • Automates programmables industriels (API / PLC)
  • Capteurs industriels
  • Équipements de télémétrie et d’acquisition de données

La perte de ces systèmes serait susceptible de paralyser des organisations industrielles, commerciales et gouvernementales.
Chez Furse, nous sommes pleinement conscients que l’ensemble de ces risques doit être pris en compte et maîtrisé lors de la conception d’un système de protection contre la foudre. Forts de plus de 100 ans d’expérience, notre expertise et notre accompagnement ont permis à des milliers d’entreprises, petites et grandes, de mettre en place une protection efficace contre la foudre.

Plus d'informations

Select region / language