Courants réels circulant à l'intérieur des disjoncteurs

Évaluation des courants réels circulant à l'intérieur des disjoncteurs.

Lorsque l'on compare les courbes temps-courant de deux disjoncteurs, il est probable que l'on considère les temps de déclenchement des deux appareils comme s'ils étaient traversés par le même courant.

Cette considération n'est vraie que lorsque, entre les deux disjoncteurs en série, il n'y a pas d'autres shunts, c'est-à-dire qu'il y a un seul départ et une seule arrivée insistant sur le même nœud. En revanche, lorsqu'il y a plusieurs disjoncteurs côté alimentation qui insistent sur le même jeu de barres ou plusieurs départs côté charge, les courants qui traversent les appareils peuvent être sensiblement différents.

Trois cas sont envisagés :

  1. Un seul disjoncteur en amont d'un seul disjoncteur en aval
    (traversé par le même courant).
  2. Un seul disjoncteur en amont de plusieurs disjoncteurs en aval
    (disjoncteur côté alimentation traversé par une valeur de courant supérieure à celle des disjoncteurs côté charge).
  3. Plusieurs disjoncteurs du côté de l'alimentation et plusieurs disjoncteurs en aval

En savoir plus sur

Select region / language