Progettista

Incrementa del 15% il valore dei progetti

ABB offre soluzioni utili a superare le sfide odierne e stare al passo con i tempi nello sviluppo di nuova generazione. ABB Ability™ EDCS consente a progettisti, professionisti e gestori di energia di espandere le proprie imprese combinando apparecchiature intelligenti con i servizi più avanzati per i loro clienti.

ABB Ability™ EDCS offre ai progettisti una soluzione innovativa per ottimizzare le prestazioni degli impianti elettrici e garantire un miglioramento continuo.
Analizza l’impianto e attua le strategie.


Semplifica l’attività
Ora gli utenti possono dimenticare i costi elevati e la configurazione complessa di un sistema di gestione dell'energia multi-componente. ABB Ability™ EDCS presenta una lista della spesa semplificata, un'applicazione flessibile e un'implementazione semplice senza ingegneria. Rispetto delle norme, richiesta di certificati di efficienza energetica e sovvenzioni: non è mai stato così facile.

Risparmia tempo e denaro durante la fase di progettazione
Poiché ABB Ability™ EDCS ha familiarità con le apparecchiature ABB, è possibile risparmiare hardware e architettura. La scalabilità e la flessibilità insuperabili del sistema promuovono l'integrazione in sistemi di monitoraggio e gestione complessi. Pertanto è possibile ridurre del 15% i costi iniziali e la fase di sviluppo di sistemi Top Level come un BMS.

Migliora la sicurezza, le prestazioni e l'efficienza
Aggiornamento costante e servizi innovativi permettono di ridurre i costi del ciclo di vita del 30%.
Load Profiling, gestione energetica e analisi della qualità dell'energia sono alcuni degli strumenti disponibili.
ABB Ability ™ EDCS facilita il percorso verso tempi di ammortamento più brevi conseguendo obiettivi di efficienza e strategie di miglioramento continuo.

Espandi l’attività
Cosa accadrebbe se fossi aggiornato sulle prestazioni reali dei sistemi che hai aiutato a progettare? Cosa accadrebbe se potessi eseguire l’analisi dell’efficeinza e le revisioni senza valutazioni in loco? Accedi ai dati in tempo reale e alle tendenze storiche a ad un livello mono-multi-sito. Ricevi i risultati, confronta i risultati e stabilisci standard efficaci per migliorare i progetti futuri. ABB Ability EDCS è una soluzione integrata in grado di fornire tutte le informazioni di cui hai bisogno, sempre e ovunque: per lavorare in modo più efficace.
Der_effiziente_Planer_390x390-Bearbeitet(1)

Per saperne di più

Select region / language