PLC - Controller di sicurezza programmabili

Compatti, potenti e di facile utilizzo...

Il concetto Pluto facilita la comunicazione, la programmazione e le modifiche al sistema. Pluto riduce il tempo di installazione in molti modi. Ad esempio, il suo bus sicuro semplifica la connessione fra quadri conformemente a PL e/SIL3 e i modelli AS-i riducono al minimo il cablaggio, eliminando gran parte degli errori di connessione.

Il software di programmazione unisce i blocchi funzione approvati dal TÜV e la logica ladder ed è estremamente facile da usare. Inoltre, è possibile uno scambio di dati fra 32 unità Pluto senza dover configurare o programmare la comunicazione.

I sistemi Pluto includono diversi tipi di PLC di sicurezza Pluto per tutti i tipi di applicazione di sicurezza, gateway di comunicazione con altri sistemi di controllo ed encoder per la determinazione sicura delle posizioni di movimento di una macchina o un impianto. 

programmable_safety_controllers_pluto_390x195

Come possiamo essere d’aiuto?

In evidenza

La nostra offerta

Select region / language