LEAP - Programa de Análise de Expectativa de Vida

Descubra o programa de manutenção preditiva para os SACE New Emax, X1 e Emax 2.


O LEAP é o novo programa de análise preditiva para a nova geração de disjuntores ABB abertos.
Investir na prevenção de falhas em lugar de arcar com suas consequências como perda de produção e possíveis violações às leis de segurança e saúde, é uma preocupação primária de muitos negócios. A prevenção bem sucedida de falhas pode fazer a diferença entre uma empresa manter, ou perder sua competitividade de longo prazo.

O objetivo do LEAP é dar ao cliente um relatório completo, mostrando a saúde do dispositivo antes e depois da intervenção do engenheiro de serviços em campo, com sugestões muito importantes em relação às atividades de manutenção futuras. A análise completa é gerada pelo sofisticado software patenteado da ABB.
SACE Emax 2 E2.2 Fixed 4 poles Dip_preview (1)

Saiba mais sobre o programa LEAP

Auditoria fácil LEAP
Auditoria LEAP
LEAP autônomo
LEAP + PMP
Programa de manutenção preditiva online e gratuito

Depois do registro on-line (LEAP EASY AUDIT) o cliente recebe uma ID e senha de usuário, para acessar uma seção online especial da ferramenta LEAP.
O cliente insere algumas informações em relação ao disjuntor (por exemplo: quantidade de operações, sua aplicação e as condições do ambiente, entre outras).
O resultado é uma análise da saúde do disjuntor, enviado ao cliente por e-mail. O relatório é desenvolvido com base puramente teórica e estatística, para uma estimativa da saúde do disjuntor e destaque do potencial da ferramenta LEAP.

Inscreva-se aqui para uma auditoria fácil!

Serviço ABB para o programa AUDIT

Um representante de serviços de vendas ABB visitará o cliente, para avaliar o local e obter uma análise LEAP mais precisa.
Usando os dados da unidade de disparo (com o Ekip Connect SW) e alguns dados adquiridos manualmente sobre a aplicação e as condições do ambiente e da operação do disjuntor, é possível fornecer um relatório detalhado a partir do Software LEAP.
O cliente recebe seu relatório por e-mail com o status de saúde do disjuntor em tempo real.

O relatório é gerado com todas as informações coletadas em campo. As quatro áreas coloridas representando envelhecimento cada vez mais acentuado do disjuntor, têm diferentes tamanhos com as aplicações, ambientes e condições de uso.

Inscreva-se aqui para uma auditoria completa!

O engenheiro de serviços de campo ABB executa uma atividade de manutenção no local do cliente. O cliente recebe um relatório completo com todas as informações sobre as condições da instalação e a lista de atividades de manutenção realizadas.

A curva de envelhecimento inclusa em todos os relatórios LEAP mostra o status do disjuntor antes e depois da intervenção. O relatório traz ainda, uma lista das ações de manutenção futuras recomendadas.
O LEAP, integrado ao programa de manutenção preventiva (PMP), é a melhor solução para o cliente.

A manutenção específica programada proporciona ao cliente, prova imediata do valor agregado do serviço com base na ABB. A representação gráfica mostra como cada atividade de manutenção melhorou a vida do disjuntor ao longo do tempo.
Os clientes podem minimizar seus custos estendendo o ciclo de vida dos dispositivos e, com isso, reduzindo os riscos de paradas indesejadas e quedas de força não planejadas.

Links e downloads

  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language